Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, F29-SDK
器件型号: F29H850TU
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 F29-SDK
您好:
我尝试更改 F29H850 上的 BOOT 引脚配置、从而需要零引导引脚并从闪存引导。 CCS 通过系统安全配置支持此功能。 但是、启用此模块似乎会添加我不希望的配置。 此外、它还添加了一个 linker.cmd 文件、它会干扰工程中已有的链接器(尽管可以通过将其从 SysConfig 生成中排除来解决这一问题)。
是否有 SSU 设置或潜在的 SysConfig 权变措施、TI 是否建议仅更改启动引脚的 SECCFG、而不更改任何其他设置或内存区域的默认值?
下面的屏幕截图是我到目前为止尝试的内容、在本例中、我禁用了其他模块、并将闪存大小设置为 0。 这似乎限制了工具希望创建的链接段和堆栈段的数量、尽管并未完全删除它们。 通过编程非主模式启用来允许 SECCFG 更改、将此代码闪烁似乎使我的 SOM 崩溃。 (无法再访问 PC_FORCE 寄存器)。
谢谢
Aaron