This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:VDD 上的外部齐纳二极管、适用于 24V 输出应用

Guru**** 3021910 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1668186/ucc24624-external-zener-diode-on-vdd-for-a-24-v-output-application

器件型号: UCC24624
主题中讨论的其他器件: TL431

您好、

我们的客户 Rubycon 正在考虑使用 UCC24624 来在 24V 输出 LLC 应用中实现同步整流。

在输出过压情况下、施加到 UCC24624 VDD 引脚的电压可能超过 28V 绝对最大额定值。 因此、客户正在考虑在 VDD 和 GND 之间添加一个外部齐纳二极管来钳制 VDD 电压。

根据 UCC24624 数据表、建议的 VDD 工作范围为 4.25V 至 26V、绝对最大额定 VDD 为 28V。该数据表还指出、通过使用外部限流电阻器与器件的内部 VDD 钳位可支持输出电压高于 24.75V 的应用。

请您就以下几点提出建议?

  1. 是否可以在 UCC24624 的 VDD 和 GND 引脚之间直接添加一个外部齐纳二极管?
  2. 如果是、建议的齐纳电压范围还是钳位电压范围?
  3. 对于流入 VDD 引脚或内部 VDD 钳位的电流、是否有任何限制或设计指南?
  4. 对于此 24V 输出应用、是否推荐使用串联限流电阻器和内部 VDD 钳位而不是外部齐纳二极管的解决方案?
  5. 在所有情况下(包括短时启动或负载瞬态事件)、VDD 电压是否必须保持在 28V 以下?

需要客户提供以下附加信息、一旦可用、即可提供这些信息:

  • VDD 供电方法和相关的电路配置
  • 导致过压的浪涌条件
  • 最大 VDD 电压和过压持续时间
  • VDD 电源部分的原理图
  • 建议的齐纳二极管电压和串联电阻值
谢谢、
Conor
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您关注 UCC24624。

    请允许我花一些时间查看您的查询并回复。

    谢谢你。

    此致、

    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您的耐心。

    以下是对您的查询的回复:

    是否可以在 UCC24624 的 VDD 和 GND 引脚之间直接添加一个外部齐纳二极管?

    不建议在 VDD 和 GND 之间直接放置一个独立的外部齐纳二极管、而不串联限流电阻器、因为通过允许大的击穿电流流过齐纳二极管来将输出电压钳位到齐纳电压、从而可能造成损坏。 外部齐纳二极管虽然不是必需的、但可与尺寸合适的限流电阻一起使用。

    如果是、建议的齐纳电压还是钳位电压范围?

    齐纳二极管的钳位电压随温度变化。 在选择外部齐纳二极管的标称击穿电压额定值时、需要考虑这些变化。 最坏情况下的钳位电压仍必须安全地低于控制器 IC 的最大 VDD 额定电压。 齐纳二极管的最小钳位电压最好大于建议的最大工作电压、以减少齐纳二极管的功耗、这会有效地降低系统的效率。

    对于流入 VDD 引脚或内部 VDD 钳位的电流是否有任何限制或设计指南?

    数据表提到、我们必须将流入 VDD 引脚的电流限制为低于 15mA。

    [报价 userid=“465179“ url=“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1668186/ucc24624-external-zener-diode-on-vdd-for-a-24-v-output-application
    • 对于此 24V 输出应用、是否推荐使用串联限流电阻器和内部 VDD 钳位而不是外部齐纳二极管的解决方案?
    • 在所有情况下(包括短时启动或负载瞬态事件)、VDD 电压是否必须保持在 28V 以下?
    [/报价]

    是的。 推荐的方法是使用串联限流电阻器和内部钳位。

    在所有条件下(包括短时启动或负载瞬态事件)、VDD 电压是否都必须保持在 28V 以下?

    是的。 这是器件的绝对最大额定电压。

    VDD supply method and the related circuit configuration

    可为 VDD 供电:

    1. 如果 VOUT < 24.75V、则直接从 VOUT
    2. 24.75V < VOUT < 36V 时从 VOUT 通过限流电阻器传输
    3. 如果 VOUT > 36V 或无法选择适当的串联限流电阻器、则来自辅助绕组。
    导致过电压的条件

    可能导致过压的条件:

    1. 突然负载突降(100%至 0%阶跃)
    2. 反馈环路开路:光耦合器或 TL431 故障会切断反馈路径。 主控制器会降至最小频率(最大增益)、强制输出电压不受浪涌影响。
    3. 软启动过冲:如果主控制器的初始频率扫描或软启动斜坡配置得过快、则可能会出现瞬态电压尖峰。
    4. 轻负载增益失控:在零负载或非常接近零负载时、如果突发模式阈值配置错误、VDD 电源轨会骤升。
    5. 初级直流母线浪涌:来自上游 PFC 级的快速输入电压浪涌直接通过变压器、然后 LLC 误差放大器才会做出反应和调整频率。
    最大 VDD 电压和过压持续时间

    直接连接到电压源时、不能超过 28V 的绝对最大额定值。

    VDD 供应部分的原理图

    以下是数据表中三种可能配置的快照:

    1. VOUT < 24.75V

    24.75V < VOUT < 36V

    3. VOUT > 36V

    [报价 userid=“465179“ url=“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1668186/ucc24624-external-zener-diode-on-vdd-for-a-24-v-output-application ]建议的齐纳二极管电压和串联电阻值

    数据表的第 10 节明确指出:

     

    在这里、VCLAMP (min)= 24.75V

    谢谢你。

    此致、

    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您 有机会提供帮助。

    如果此回答完全回答了您的问题、请考虑支持它。 升级将自动关闭已解决问题的线程。

    请注意、如果您回复此消息、它将自动重新打开该主题。 如果您仍有疑问或需要进一步澄清、请随时回答、我很乐意提供帮助!

    谢谢、祝大家愉快。

    此致、

    Shailesh