Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, TL431
器件型号: UCC24624
主题中讨论的其他器件: TL431
您好、
我们的客户 Rubycon 正在考虑使用 UCC24624 来在 24V 输出 LLC 应用中实现同步整流。
在输出过压情况下、施加到 UCC24624 VDD 引脚的电压可能超过 28V 绝对最大额定值。 因此、客户正在考虑在 VDD 和 GND 之间添加一个外部齐纳二极管来钳制 VDD 电压。
根据 UCC24624 数据表、建议的 VDD 工作范围为 4.25V 至 26V、绝对最大额定 VDD 为 28V。该数据表还指出、通过使用外部限流电阻器与器件的内部 VDD 钳位可支持输出电压高于 24.75V 的应用。
请您就以下几点提出建议?
- 是否可以在 UCC24624 的 VDD 和 GND 引脚之间直接添加一个外部齐纳二极管?
- 如果是、建议的齐纳电压范围还是钳位电压范围?
- 对于流入 VDD 引脚或内部 VDD 钳位的电流、是否有任何限制或设计指南?
- 对于此 24V 输出应用、是否推荐使用串联限流电阻器和内部 VDD 钳位而不是外部齐纳二极管的解决方案?
- 在所有情况下(包括短时启动或负载瞬态事件)、VDD 电压是否必须保持在 28V 以下?
需要客户提供以下附加信息、一旦可用、即可提供这些信息:
- VDD 供电方法和相关的电路配置
- 导致过压的浪涌条件
- 最大 VDD 电压和过压持续时间
- VDD 电源部分的原理图
- 建议的齐纳二极管电压和串联电阻值