This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:TIDA-01604 固件了解

Guru**** 3023370 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23338, TMS320F280039C, TIDA-01604, TMS320F280049C, PMP23069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1671055/c2000ware-digitalpower-sdk-tida-01604-firmware-understanding

器件型号: C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-01604 、PMP23338、 TMS320F280049C 、TMS320F280039C、 PMP23069

您好 TI 社区、
我目前正在  运行 开环交流 构建时查看 TIDA-01604 固件并分析 PWM 波形。 在我的测试期间、我观察到了一些我不完全了解 PWM 占空比的问题。  代码中定义了以下宏:
define VAC_MAX_SENSE 676.1f
当 VAC_MAX_SENSE 设置为 676.1f时、 高频桥臂   在交流波形峰值处达到接近 99%的占空比。
但是、当我更改时:
#define VAC_MAX_SENSE 300.0f
高频桥臂的峰值占空比降至约 50%。
我试图理解为什么变化 VAC_MAX_SENSE 会对 PWM 占空比产生如此显著的影响。
根据我的理解、在 开环交流 模式下、占空比主要由下式确定:
dutypu = dutyPU_DC * AC_vol_sensed;
最初、使用的代码为:
dutypu = dutyPU_DC * acsine;
我将其修改为:
dutypu = dutyPU_DC * AC_vol_sensed;
我 没有 更改 dutyPU_DC 或 ac_vol_sensed。 我唯一更改的参数是 VAC_MAX_SENSE。
当我通过代码进行搜索时、找不到任何直接 VAC_MAX_SENSE 用于计算占空比的位置。 因此、我对修改这个宏如何将 PWM 占空比从近 99%更改为约 50%感到困惑。
请说明:

  •  ac_vol_sensed 在用于占空比计算之前、VAC_MAX_SENSE 是否会影响的调节或归一化?
  • 是否有链接到 VAC_MAX_SENSE PWM 占空比的通过 ADC 处理或感应库的间接路径?
  • 为什么 VAC_MAX_SENSE 从 676.1f 降低 到 300.0f  会将峰值占空比从近 99%降低 到约 50%?

此外、我还观察到 PMP23338 固件中也有相同的行为。  这将极大地帮助我理解。
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    您能否确认正在测试的 Digital Power SDK 版本? 还有已试用的实验编号。

    令人遗憾的是、
    Harisyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harisyam:

    请查找以下参考设计所需的版本详细信息:

    • TIDA-01604: 版本 3.02.00.00(构建 1 — 开环交流)

    • PMP23338: 版本 5.06.00.00(实验 6 - INV 开环交流)


    此致、
    Vijay  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    TIDA01604 是 一款较旧的设计、我们建议遵循 pmp23338 设计进行开发。

    如果您使用以下代码、请从 pmp2338 的固件中:

    codedutypu = dutyPU_DC * acsine;

    这不会根据 VAC_MAX_SENSE 定义更改占空比。

    但如果您使用的是以下代码:

    dutyPU = dutyPU_DC * TTPLPFC_ac_vol_sensed_Volts;

    占空比将取决于  VAC_MAX_SENSE. This is because TTPLPFC_ac_vol_sensed_Volts is calculated by multiplying VAC_MAX_SENSE with the per unit value sensed.

    You mentioned the varible ac_vol_sensed in your question. This is absent in pmp23338 firmware, can you point to the right variable in pmp23338.

    此致、
    Harisyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harisyam:
    感谢您的支持。 根据您的建议、我们将继续进行 PMP23338 参考设计。
    但是、我想了解 VAC_MAX_SENSE 固件中实际使用的位置。 当我们更改的值时 VAC_MAX_SENSE、我们会观察到 PWM 占空比的显著变化、但我们无法确定此参数影响占空比计算的位置。
    我们在 TIDA-01604 中观察到了该行为。
    如下图所示、当 VAC_MAX_SENSE 设置为 676.1 时、我们会观察到一个占空比模式。附加的图像是 VAC_MAX_SENSE 设置为 676.1 时的占空比变化。 不过、 VAC_MAX_SENSE 当更改为 358.55 时、当   交流峰值处的占空比为 100%时、 低侧开关保持完全关断状态 、 高侧开关保持完全导通状态。
    您能否解释一下 VAC_MAX_SENSE 固件中引用的位置、以及更改其值如何影响 PWM 占空比? 我们无法在代码中找到直接链接、因此感谢您在了解 TIDA-01604 信号流方面的指导。
    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harisyam:
    感谢您的支持。 根据您的建议、我们将继续进行 PMP23338 参考设计。
    但是、我想了解 VAC_MAX_SENSE 固件中实际使用的位置。 当我们更改的值时 VAC_MAX_SENSE、我们会观察到 PWM 占空比的显著变化、但我们无法确定此参数影响占空比计算的位置。
    我们在 TIDA-01604 中观察到了该行为。
    如下图所示、当 VAC_MAX_SENSE 设置为 676.1 时、我们会观察到一个占空比模式。附加的图像是 VAC_MAX_SENSE 设置为 676.1 时的占空比变化。 不过、 VAC_MAX_SENSE 当更改为 358.55 时、当   交流峰值处的占空比为 100%时、 低侧开关保持完全关断状态 、 高侧开关保持完全导通状态。
    您能否解释一下 VAC_MAX_SENSE 固件中引用的位置、以及更改其值如何影响 PWM 占空比? 我们无法在代码中找到直接链接、因此感谢您在了解 TIDA-01604 信号流方面的指导。
    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    您是否在数字电源 SDK 中试用了 pmp23338 固件? 您是否也有类似的观察结果?

    此致、
    Harisyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harisyam:

    我们还没有试过
    您能否解释一下 TIDA01604 的行为、例如 VAC_MAX 检测如何对占空比产生影响。

    此致、
    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    TIDA1604 是一种较旧的设计、 针对图腾柱 PFC 的最新推荐参考设计为 pmp23338。 请给我一些时间查看 TIDA01604 并重新处理此问题。

    此致、
    Harisyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

      预计变量 dutyPU 不会依赖于 build1 中的 VAC_MAX_SENSE(开环检查)。


    有原始代码时会看到变体吗?
    dutypu = dutyPU_DC * acsine;


    还是仅在修改代码时才会发生  
    dutypu = dutyPU_DC * AC_vol_sensed;

    此致、
    Harisyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    感谢您的澄清。
    当我将代码修改为时、就会发生这种情况  
    dutypu = dutyPU_DC * AC_vol_sensed;
    我在测试中检查了 PMP23338 BUILD 6(开环交流)、因为我要应用外部交流输入、所以我不使用内部生成的 acSine 进行占空比计算。 相反、我使用的是:
    dutyPU = dutyPU_DC * TTPLPFC_ac_vol_sensed_pu;
    我之前提到的变量 ac_vol_sensed 实际上是:
    TTPLPFC_ac_vol_sensed_pu
    我观察到的是、当我更改 VAC_MAX_SENSE 的定义时、即使上述占空比计算仅使用 TTPLPFC_ac_vol_sensed_pu、而不直接使用 TTPLPFC_ac_vol_sensed_Volts、但得到的 PWM 占空比也会发生变化。
    我无法在固件中找到一个直接链接、其中显示了更改 VAC_MAX_SENSE 如何影响 TTPLPFC_ac_vol_sensed_pu 或生成的 dutypu。
    您能帮助我确定 VAC_MAX_SENSE 在何处影响 TTPLPFC_ac_vol_sensed_pu 吗?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我目前正在使用 PMP23338 参考设计固件。 如前所述、PMP23338 是为 TMS320F280039C 开发的、而我们的硬件使用 TMS320F280049C。
    我现在还获得了 PMP23069 参考设计/工程。
    您能否确认我是否可以使用 PMP23338 的 PMP23069 固件作为 F280049C 的基础/参考、而不是直接移植 PMP23338 的所有 F280039C 器件特定部分?
    如果 PMP23069 已经提供了适用于 F280049C 的固件、那么最好直接从 PMP23069 固件开始、而不是将 PMP23338 从 F280039C 移植到 F280049C?
    请告诉我您会推荐哪种方法


    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    PMP23338 是一款更新后的参考设计。 我们建议您将此内容略过 pmp23069。

    我无法跟踪占空比变化的原因。

    是否确定运行的是 LAB6、因为如果运行电流环路、则有一个电网电压馈送前言项取决于 VAC_MAX_SENSE、  如下所示

    您能验证 变量是否正确吗  TTPLPFC_closeGiLoop is 0 in your code

    此致、
    Harisyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harisyam

    感谢您使用 PMP23338 的建议
    我对 PMP23338 有疑问、因为它与在 F280039C 板上运行的电路板兼容
    您能帮助我们如何 将此工程从 F280039C 电路板移植到 F280049C 电路板吗
    此外、由于 PMP23338 和 PMP23069 属于同一版本、并且 PMP23069 与 F280049C 兼容、我们可以与 PMP23069 配合使用 吗?

    请告诉我们、您的  工作比率会尽快改变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    如果您正在采用生产计划进行开发、则更 喜欢使用最新器件 F28P55x、而不是 F280049 或 F280039。  如果是一次性验证、则使用已支持首选器件的工程可能会更容易。

    要在这些器件之间迁移项目、请遵循迁移指南文档: https://www.ti.com/lit/ug/spruiw3/spruiw3.pdf?、ts = 1786604164871 和 ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    让我尝试在我这边复制职责变化、然后再回来。

    此致、
    Harisyam