Other Parts Discussed in Thread: PMP23338, TMS320F280039C, TIDA-01604, TMS320F280049C, PMP23069
器件型号: C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-01604 、PMP23338、 TMS320F280049C 、TMS320F280039C、 PMP23069
您好 TI 社区、
我目前正在 运行 开环交流 构建时查看 TIDA-01604 固件并分析 PWM 波形。 在我的测试期间、我观察到了一些我不完全了解 PWM 占空比的问题。 代码中定义了以下宏:
define VAC_MAX_SENSE 676.1f
当 VAC_MAX_SENSE 设置为 676.1f时、 高频桥臂 在交流波形峰值处达到接近 99%的占空比。
但是、当我更改时:
#define VAC_MAX_SENSE 300.0f
高频桥臂的峰值占空比降至约 50%。
我试图理解为什么变化 VAC_MAX_SENSE 会对 PWM 占空比产生如此显著的影响。
根据我的理解、在 开环交流 模式下、占空比主要由下式确定:
dutypu = dutyPU_DC * AC_vol_sensed;
最初、使用的代码为:
dutypu = dutyPU_DC * acsine;
我将其修改为:
dutypu = dutyPU_DC * AC_vol_sensed;
我 没有 更改 dutyPU_DC 或 ac_vol_sensed。 我唯一更改的参数是 VAC_MAX_SENSE。
当我通过代码进行搜索时、找不到任何直接 VAC_MAX_SENSE 用于计算占空比的位置。 因此、我对修改这个宏如何将 PWM 占空比从近 99%更改为约 50%感到困惑。
请说明:
-
ac_vol_sensed在用于占空比计算之前、VAC_MAX_SENSE 是否会影响的调节或归一化? - 是否有链接到
VAC_MAX_SENSEPWM 占空比的通过 ADC 处理或感应库的间接路径? - 为什么
VAC_MAX_SENSE从 676.1f 降低 到 300.0f 会将峰值占空比从近 99%降低 到约 50%?
此外、我还观察到 PMP23338 固件中也有相同的行为。 这将极大地帮助我理解。
谢谢你