This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:MPPT 调试

Guru**** 3022490 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1655096/tms320f280039-mppt-debug

器件型号: TMS320F280039
主题: SFRA 中讨论的其他器件

尊敬的 C2000 专家:

我在工程中使用 TI 的太阳能库。 下面是我的项目信息:

-拓扑:升压,PV 输入:270V~634V,输出电压:700V~800V(输出连接到电池)

开关频率:50kHz

-内侧电感器电流环路以 25kHz 的频率运行

-OUT PV 电压环路以 6.25kHz 的频率运行

-MPPT 以 62.5hz 频率运行

内部电流环路是稳定的、因为电流环路系数是使用 sfra 工具生成的、带宽约为 2khz。 我在工程中使用了 mppt_inCC、目前我发现追逐最大功率点的时间大约需要几分钟、存在过冲问题。 您能否分享一些关于如何提高 MPPT 性能的建议? 我想缩短追逐最大功率点的时间并解决过冲。

此致、

插孔  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么您不以高于 62.5Hz 的速度运行 MPPT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shamim:

    感谢您的答复。 我可以使 MPPT 算法的运行速度超过 62.5。 我看到这个演示比 PV 电压环路运行 MPPT 1 超过 100、您能就平均参数和 MPPT 运行频率之间的关系谈谈一些建议吗?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要对更多的输入电池板电流求平均值、然后基于该平均值计算 MPPT、则 MPPT 会更慢一些。 要加快 MPPT 速度、您必须降低平均值、并更快地运行 MPPT 环路(提高频率)