This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:SoC_SECURE_BOOT_INFO_REG7 字段说明

Guru**** 3022560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1658615/f29h850tu-soc_secure_boot_info_reg7-field-description

器件型号: F29H850TU

TI 团队大家好、

我正在查找 SOC_SECURE_BOOT_INFO_REG7 F29H85x 上的字段级说明和预期用途。

TRM (SPRUJ79A、§2.14.2.64) 记录了寄存器的地址和方向(“在安全启动期间从 CPU1 到 HSM 进行通信“)、但指出字段定义 “取决于安全启动流程的实现“ 、因此未给出实际的字段和值。

在 SDK 的 JTAG 闪存内核示例 (jtag_flash_secure_kernel) 中、内核在启动时向其写入一个魔术值:

// Enter into Wait Boot Mode
HWREG(0x30180520) = 0xC90DD68AU;   // SOC_SECURE_BOOT_INFO_REG7

然后在发出软件 XRSn (SIMRESET.XRSn) 之前立即将其清除(写入 0)。

在我们的测试中、此启动写入是必要的:如果我们 没有 0xC90DD68A 在启动时 进行写入、 则加载 HSM 运行时后发出的软件 XRSn 会使 CPU1 卡住、器件不会重新引导。 写入到位后、设备将干净地重新启动。 (如果未加载 HSM 运行时、XRSn 两种方式都会正常重新启动。)

我宁愿不依赖硬编码的魔法值,我不明白。 您能否向我指出文档或说明:

  1. 的字段/位定义是什么 SOC_SECURE_BOOT_INFO_REG7、 0xC90DD68A 表示什么?
  2. 它在复位过程中的 HSMLeft right arrowC29 引导 ROM 握手中的作用是什么、为什么在加载 HSM 运行时后需要特别注意?
  3. “ 0xC90DD68A 启动时写入、在 XRSn 之前清除“是否为预期/所需的序列? 是否有其他有效值或状态?

提前感谢您、

节拍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此主题已分配给目标专家、请稍后回复。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Beat、

    让我看看这个、然后回到您那里。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Beat、

    0xC90DD68A is the RAM Boot Signature Value indicating RAM Boot Mode.
    Similarly, there is a Flash Boot Signature also (0x45C11275U)、指示闪存引导模式。

    At the time of issuing a XRSn, a value of 0 is written to the register because 0x00000000 是寄存器清除值。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    感谢您的答复。 遗憾的是、我仍然不清楚该引导模式机制的确切工作原理。

    此外、TI 代码中的注释显示“等待模式“、您将此代码识别为“RAM 引导模式“。

    您能给我指出相应的文档吗?

    谢谢、此致、

    节拍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Beat、

    Writing to the SOC_SECURE_BOOT_INFO_REG7 register is C29's way of informing the HSM Boot ROM of the current Boot Mode.
    Kindly ignore the comment which says WAIT Mode, It's actually RAM Mode. The Wait Mode Signature is
    0xA4CF3039U。

    There is no documentation on this because this is mainly used in the ROM.

    Thanks and Regards,
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    谢谢、知道 0xC90DD68A 是 RAM 引导签名会有所帮助。 若要以 TI 打算的方式使用 REG7、我想了解您的 JTAG_flash_secure_kernel 示例对其执行的操作、因为这是我们的参考。

    在 ex3_JTAG_GET_FUNCTION_CPU1.c 中、唯一的 REG7 访问是:

    启动时、在 DPL_init () 之后(第 92 行):
    //进入等待引导模式(此注释的标记错误;值是 RAM 引导签名)
    HWREG (0x30180520)= 0xC90DD68AU;

    在 sendNAK(第 333 行)和 ackWithXRSN(第 358 行)中:写入 0x00000000、然后发出 SIMRESET.XRSn。

    因此、该示例在启动时声明一次 RAM 引导模式、运行配置命令(加载 HSM RT)、然后在每个 XRSn 之前将 REG7 清除为 0。 我的问题专门针对这个示例。

    1.第 92 行:为什么内核在加载 HSM RT 之前在这里声明 RAM 引导模式? 示例自身流程中的哪些内容依赖于它、如果删除第 92 行、将会发生什么中断? 这与我们看到的内容相匹配:在我们的等效内核中、省略此写入会使加载 HSM RT 后发出的软件 XRSn 挂起 CPU1、而器件会干净地重新启动。

    2. HSM 引导 ROM 在此序列中的 REG7 何时读取? 在 HSM-RT 负载、XRSn 处或连续时?

    3. ackWithXRSN 在 XRSn 之前将 REG7 清除为 0、因此 REG7 在复位时保持清除值。 复位后、器件会进入哪种引导模式? 它是否会恢复到其引脚/OTP 引导模式(闪存)并运行配置的闪存应用程序? 这是预期的结果吗?

    4、示例的合同是“启动时声明 RAM 模式,在 XRSn 之前清除为 0 “吗? 如果内核希望器件在 XRSn(例如闪存)之后引导特定模式、它是否会在该点写入 0x45C11275 而不是 0?

    5.相同的两条复位路径也会在 XRSn 之前写入 USER_REG2_SYSRSN = 1 (ANALOGUESUBSYS_BASE + 0x84、即 0x30182084):sendNAK(第 329 行)和 ackWithXRSN(第 354 行)。 sendACK 不会发出 XRSn、 该接头将 USER_REG2_SYSRSN 描述为“通过 SYSRSn 进行软件可配置寄存器复位“。 在 XRSn 之前设置它的目的是什么? sendNAK 将此写入注释为“write NotAcknowleded“、但成功路径上的 ackWithXRSN 写入相同的值 1、那么主机或 HSM 如何将 ACK 与 NAK 区分开? 由于 SYSRSn(XRSn 置为有效)复位、因此它是为了在复位后主机读取、还是在复位期间 HSM 或引导 ROM 消耗?

    如果您能确认自己的示例在这里的行为方式、我们可以信赖它。  

    再次感谢、
    节拍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Aditya,你能善意地回应吗? 谢谢、Beat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Beat、

    ROM 专家是 OOO 一段时间,因此延迟。

    让我回到您的身边。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Beat、

    对延迟深表歉意。

    器件在闪存引导模式中启动、因此 HSM 引导 ROM 已通过 PSYSCTL_O_SOC_SECURE_BOOT_INFO_REG7“寄存器从 C29 Bootrom 接收到“FLASH_BOOT“签名、并等待来自 C29 的“LOAD_HSM“消息。 现在、JTAG 闪存内核将 HSM RT 加载到 LDAx RAM 中、在将“LOAD_HSM“消息发送到 HSM 之前、应在“YSCTL_O_SOC_SECURE_BOOT_INFO_REG7“中将启动签名更改为“RAM_BOOT“、以便 HSM ROM 可以跳转到位于 LDAx RAM 中的 HSM RT 入口点、否则最终会跳转到闪存中的入口点。
    HSM 引导 ROM 正在等待来自 C29 的“LOAD_HSM“消息、在收到该消息时、它会读取'SYSCTL_O_SOC_SECURE_BOOT_INFO_REG7'中存在的引导签名、然后根据启动签名跳转到闪存中的 HSM RT 或 RAM 中的 HSM RT
    复位后、C29 根据引导模式选择引脚 (BMSP) 上的设置解码引导模式、并相应地填充“SYSCTL_O_SOC_SECURE_BOOT_INFO_REG7“寄存器
    4.不可以、在 XRSn 之后、C29 根据 BMSP 上的设置确定签名、我们针对特定的临界情况清除“YSCTL_O_SOC_SECURE_BOOT_INFO_REG7“的值
    5.需要向示例开发者咨询

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    谢谢。 您对 2 和 3 的答案现在已经很清楚了。

    有四件事还没有解决。

    1.边角箱。
    您在 XRSn “对于特定的临界情况“之前将 REG7 清除为 0、但没有说明情况是什么。 这是我最初问题的核心、因为这是我无法解释的一篇文章。

    SPRUJ79B 第 2.14.2.64 节为 REG7 提供了 PORESETn 的复位类型。 因此、热 XRSn 不会在硬件中清除该值、在 C29 Bootrom 重写该值之前会存在过时的值。

    这是否是:在 XRSn 之后 HSM 引导 ROM 在 C29 Bootrom 重写之前读取 REG7、因此过时的 RAM_BOOT 会将 HSM 发送到复位刚刚无效的 RAM 入口点?

    请确认或更正。 下面请给出以下顺序:在 XRSn 之后、HSM 引导 ROM 何时读取 REG7、C29 Bootrom 何时重写它?

    2.等待签名。
    我最初询问是否有其他有效值或国家。 您提到的 WAIT = 0xA4CF3039。 等待是什么意思、是谁写的、以及何时使用?

    有效 REG7 值及其含义的完整列表将正确回答我的原始问题。

    3.值的稳定性。
    TRM 保留了现场实施的定义、因此没有任何可供我们依赖的文档。 您能否以书面形式确认这些值是多少
    RAM_BOOT = 0xC90DD68A、FLASH_BOOT = 0x45C11275、WAIT = 0xA4CF3039、清除= 0x00000000
    并且它们在器件修订版本和 ROM 版本中是稳定的吗?

    4. USER_REG2_SYSRSN(我的问题 5)。
    向示例开发人员确认。 我认为公开文件已经回答了、所以、“是“或“否“就足够了。

    SPRUJ79B 第 2.14.8.15 节将 USER_REG2_SYSRSN 描述为通用暂存寄存器、“R/W 位由 SYSRSn 复位、以便应用软件使用“。 它的复位类型为 SYSRSn、XRSn 将 SYSRSn 置为有效、因此复位会将其清除。 SDK 主机脚本永远不会读取它。 sendNAK 和 ackWithXRSN 写入相同的值 1、因此它无法区分 ACK 和 NAK。

    我的结论是、在 JTAG 内核中写入在功能上是惰性的。 正确吗、ROM 中没有任何内容占用它吗?

    谢谢、此致、
    节拍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 临界情况。
    您在 XRSn “对于特定的临界情况“之前将 REG7 清除为 0、但没有说明情况是什么。 这是我最初问题的核心、因为这是我无法解释的一篇文章。

    SPRUJ79B 第 2.14.2.64 节为 REG7 提供了 PORESETn 的复位类型。 因此、热 XRSn 不会在硬件中清除该值、在 C29 Bootrom 重写该值之前会存在过时的值。

    这是否是:在 XRSn 之后 HSM 引导 ROM 在 C29 Bootrom 重写之前读取 REG7、因此过时的 RAM_BOOT 会将 HSM 发送到复位刚刚无效的 RAM 入口点?

    请确认或更正。 请给出以下顺序:在 XRSn 之后、HSM 引导 ROM 何时读取 REG7、C29 Bootrom 何时重写?

    回答第一个查询:  

    REG7 位于 POR 域上。 如果该值由 C29 ROM 在上一个复位周期中写入、并且 CPUrsn 或 XRSn 置为有效、则可能会导致 HSM ROM 从先前的复位置位中读取过时值。 当软件将 XRSn 置为有效时、它可以清除该寄存器、以便 HSM ROM 等待 C29 ROM 写入有效的引导模式签名。

     C29 CPU1 引导 ROM 根据引导模式将三个签名之一写入此寄存器:


    │FLASH_BOOT_SIGNATION│0x45C11275│FLASH_BOOT│

    │RAM_BOOT_SIGNATION│0xC90DD68AU│PARALL_BOOT、RAM_BOOT、I2C_BOOT、SPI_BOOT、CAN/MCAN_BOOT、 UART_BOOT│

    │RAM_JTAG_BOOT_SIGNATION│0xA4CF3039│WAIT_BOOT(JTAG 调试模式)│

    请参阅 TRM 的 BootROM 一章中的上述流程图。

    我需要更多时间来查看其他问题并作出回应。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是为了在主机之后读取的复位后继续运行、还是在复位期间由 HSM 或引导 ROM 使用?

    USER_REG2_SYSRSN C29 或 HSM BootROM 未使用、仅供应用软件使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2. 等待签名。
    我最初询问是否有其他有效值或国家。 您提到的 WAIT = 0xA4CF3039。 等待是什么意思、是谁写的、何时使用?

    下面所示的 TRM 部分介绍了等待引导模式。 当解码的引导模式为等待引导时、将写入以下签名。

    [quote userid=“559325“ url=“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1658615/f29h850tu-soc_secure_boot_info_reg7-field-description/6433940│RAM_JTAG_boot_signature│0xA4CF3039│wait_boot(JTAG 调试模式)│

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi CodeSkin 请检查 F29 ROM 上是否有 Anu 其他问题? 如果不是、请将此标记为已解决。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Prarthan、

    谢谢你。 您的答案可以解决大部分问题。 在我将这项决议标记为解决之前、还有两点。

    1.签名值的文档(我的问题 3)。

    您发布的流程图是 SPRUJ79B 中的图 3-1(第 753 页)、但公共版本仅用符号方式命名签名—“解码引导模式和写入引导签名 (FLASH_BOOT 或 RAM_BOOT)“。 十六进制值 0x45C11275、0xC90DD68A 和 0xA4CF3039 在已发布的 TRM 中不会出现;您的屏幕截图似乎显示内部注释版本。

    您能否证实这些值在所有器件版本中都是稳定的?

    2、复位前清除合约,复位软件不能先于。

    根据您的回答和图 3-1、我认为合同是:HSM 引导 ROM 在没有超时的情况下轮询 REG7、0(或任何无效值)表示“继续等待 C29 Bootrom 写入新签名“、并且立即使用过时的有效签名。 因此、 只要寄存器可能保持过时值、软件就必须在发出热复位 (XRSn /CPUrsn) 之前将 REG7 清除为 0。 您的措辞是“可以清除“、因此请确认它是必需的、而不是可选的。

    谢谢、此致、

    节拍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“38437“ url=“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1658615/f29h850tu-soc_secure_boot_info_reg7-field-description/6441975

    1.签名值的文档(我的问题 3)。

    您发布的流程图是 SPRUJ79B 中的图 3-1(第 753 页)、但公共版本仅用符号方式命名签名—“解码引导模式和写入引导签名 (FLASH_BOOT 或 RAM_BOOT)“。 十六进制值 0x45C11275、0xC90DD68A 和 0xA4CF3039 在已发布的 TRM 中不会出现;您的屏幕截图似乎显示内部注释版本。

    您能否证实这些值在所有器件版本中都是稳定的?

    [/报价]

    是的、它们在 Si 修订版中保持不变、您还可以通过更改引导模式和检查寄存器值来对其进行交叉验证。

    [引述 userid=“38437“ url=“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1658615/f29h850tu-soc_secure_boot_info_reg7-field-description/6441975

    2、复位前清除合约,复位软件不能先于。

    根据您的回答和图 3-1、我认为合同是:HSM 引导 ROM 在没有超时的情况下轮询 REG7、0(或任何无效值)表示“继续等待 C29 Bootrom 写入新签名“、并且立即使用过时的有效签名。 因此、 只要寄存器可能保持过时值、软件就必须在发出热复位 (XRSn /CPUrsn) 之前将 REG7 清除为 0。 您的措辞是“可以清除“、因此请确认它是必需的、而不是可选的。

    [/报价]

    必需。 使用 CAN CLEAR 是指软件按顺序执行该操作的可能性/能力。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!