器件型号: F29H850TU
TI 团队大家好、
我正在查找 SOC_SECURE_BOOT_INFO_REG7 F29H85x 上的字段级说明和预期用途。
TRM (SPRUJ79A、§2.14.2.64) 记录了寄存器的地址和方向(“在安全启动期间从 CPU1 到 HSM 进行通信“)、但指出字段定义 “取决于安全启动流程的实现“ 、因此未给出实际的字段和值。
在 SDK 的 JTAG 闪存内核示例 (jtag_flash_secure_kernel) 中、内核在启动时向其写入一个魔术值:
// Enter into Wait Boot Mode
HWREG(0x30180520) = 0xC90DD68AU; // SOC_SECURE_BOOT_INFO_REG7
然后在发出软件 XRSn (SIMRESET.XRSn) 之前立即将其清除(写入 0)。
在我们的测试中、此启动写入是必要的:如果我们 没有 0xC90DD68A 在启动时 进行写入、 则加载 HSM 运行时后发出的软件 XRSn 会使 CPU1 卡住、器件不会重新引导。 写入到位后、设备将干净地重新启动。 (如果未加载 HSM 运行时、XRSn 两种方式都会正常重新启动。)
我宁愿不依赖硬编码的魔法值,我不明白。 您能否向我指出文档或说明:
- 的字段/位定义是什么
SOC_SECURE_BOOT_INFO_REG7、0xC90DD68A表示什么? - 它在复位过程中的 HSM
C29 引导 ROM 握手中的作用是什么、为什么在加载 HSM 运行时后需要特别注意?
- “
0xC90DD68A启动时写入、在 XRSn 之前清除“是否为预期/所需的序列? 是否有其他有效值或状态?
提前感谢您、
节拍