器件型号: F29H850DM
尊敬的专家:
我介绍了 F29 TRM 中的闪存子系统方框图。
以下是一种描述:
FRI-1:CPU1 程序 FRI-1 与第一个 C29x CPU (CPU1) 的指令获取总线连接、主要用于在 CPU1 上执行程序代码。 此外、FRI-1 连接到系统中的所有数据读取启动器。 该读取接口有四个读取端口、编号为 RP0 至 RP3。 这些读取端口将映射到代码存储体、具体取决于 SSU 中 BANKMODE 和 BANKMAP.CPU1SWAP 寄存器的配置。 这些设置将在后续章节中介绍。
这会根据禁用模式将读取端口映射到实际存储体。 这是否意味着通过简单地取消某些读取端口来实现存储体交换和读取端口级别? 是否有一个表格显示在特定银行模式和交换状态下启用的 RP?
在图 8-1 中、BANKMODE 寄存器进入“闪存组访问路由器“、这意味着路由器正在控制访问。 我可以说、当 CPUx 尝试提取时、将在所有 RPS 上产生提取请求、但路由器将决定哪个 RP 实际上处于活动状态、并在该 RP 上提供数据吗?
此致、
挂起