This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850DM:闪存模块读取端口问题

Guru**** 3022110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1671878/f29h850dm-flash-module-read-port-questions

器件型号: F29H850DM

尊敬的专家:

我介绍了 F29 TRM 中的闪存子系统方框图。

以下是一种描述:  

FRI-1:CPU1 程序 FRI-1 与第一个 C29x CPU (CPU1) 的指令获取总线连接、主要用于在 CPU1 上执行程序代码。 此外、FRI-1 连接到系统中的所有数据读取启动器。 该读取接口有四个读取端口、编号为 RP0 至 RP3。 这些读取端口将映射到代码存储体、具体取决于 SSU 中 BANKMODE 和 BANKMAP.CPU1SWAP 寄存器的配置。 这些设置将在后续章节中介绍。

这会根据禁用模式将读取端口映射到实际存储体。 这是否意味着通过简单地取消某些读取端口来实现存储体交换和读取端口级别? 是否有一个表格显示在特定银行模式和交换状态下启用的 RP?

在图 8-1 中、BANKMODE 寄存器进入“闪存组访问路由器“、这意味着路由器正在控制访问。 我可以说、当 CPUx 尝试提取时、将在所有 RPS 上产生提取请求、但路由器将决定哪个 RP 实际上处于活动状态、并在该 RP 上提供数据吗?

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    我收到了你的问题,并将研究它,然后在今天晚些时候提供我的评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    否、不会通过禁用读取端口来进行存储体交换。 四个读取端口 (RP0 至 RP3) 代表 进入闪存不同物理扇区/存储体的四个并发并行流水线。

    BANKMODE 定义了如何在内核之间分配闪存空间的拓扑(例如,单核布局,双核布局,其中 CPU1 获取一些存储体、CPU3 获取其他存储体)

    BANKMAP.CPU1SWAP 管理 活动映像与非活动映像的逻辑重定向(交换)、以进行无线/固件无线 (FOTA) 升级。

    SSU 配置寄存器充当查找映射表。  ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">发生存储体交换 (BANKMAP.CPU1SWAP) 时、硬件会更改目标目的地",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">。 例如、以前通过 RP0 从物理组 1 路由到物理组 2 的东西现在会通过 RP0 动态地重新映射到物理组 2(或者相反,具体取决于确切的模式映射)。 所有必要的端口仍能正常工作、以处理同时获取和读取数据流。

    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">

    BANKMODE 值    拓扑说明       RP0 目标           RP1 目标               RP2 目标             RP3 目标

    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-weight:="" 700;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">模式 0              单核优化    CPU1 活动存储体 CPU1    活动存储体       CPU1 非活动存储体        CPU1 非活动存储体

    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-weight:="" 700;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">模式 1              平衡双核       CPU1 活动存储体    CPU1 非活动存储体     CPU3 活动组         CPU3 不活动存储体

    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-weight:="" 700;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">模式 2               ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">自定义拆分             CPU1 专用      CPU1 专用        CPU3 专用           CPU3 专用