This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:将多个非连续 CAN ID 过滤到单个接收邮箱中

Guru**** 3023350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1666064/tms320f28075-filtering-multiple-non-consecutive-can-ids-into-a-single-receive-mailbox

器件型号: TMS320F28075

您好:

我对 TMS320F28075 上的 DCAN 接收滤波功能有疑问。

客户希望根据重复 ID 模式将传入的 CAN 消息分组到接收邮箱中。 从概念上讲、他们希望邮箱接受属于特定模数 N 序列的 ID、而不是单个 ID 或连续的 ID 范围。

示例:

  • 邮箱 1:ID_a、ID_A+4、ID_A+8、...
  • 邮箱 2:ID_A+1、ID_A+5、ID_A+9、...

 

查看接受掩码功能后、不清楚是否可以使用单个接收邮箱和接受掩码配置来实现这种类型的过滤。  

您能否澄清以下几点?

  1. 单个 DCAN 接收邮箱是否可以接受多个遵循重复模式的非连续 CAN ID?
  2. 如果支持这种设置、您能否提供有关建议接受掩码/过滤器配置的指导、包括任何相关的邮箱设置、寄存器或实现注意事项?
  3. 如果接受掩码/过滤硬件不支持这种情况、建议采用什么实现方法?
  4. 技术参考手册指示可以在操作期间更新邮箱标识符。 对于这种类型的用例、是否支持并推荐在运行时动态重新配置邮箱 ID?
  5. 是否有任何应用手册、示例或 E2E 主题讨论了类似的接收滤波要求?

请提供任何指导。

感谢您的支持。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否有关于此查询的最新情况?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael:

    您可以使用 ID +掩码将多封邮件存储到一个邮箱。 但 DCAN 硬件不支持通用数学“模数 N“计算

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ:

    感谢您的答复。  

    我 知道 可以 将接收邮箱配置 为 使用 ID 和 接受 掩码 功能接受多个消息 ID。 但是、 我 想 更好地 了解 所述用例的限制和建议实现。

    您能否 就 以下 问题提供指导?

    • 如果 可以 使用 接受 掩码实现所需的 ID 分组、 您能否 提供 建议的 过滤器/掩码 配置示例 、包括任何相关的邮箱设置、 寄存器 或 实现 注意事项?
    • 如果 所需的 ID 分组 无法 由 单个 ID/掩码 组合表示、 建议的 实现 方法是什么?
    • 技术 参考 手册 指示 可以 在 操作期间更新邮箱标识符。 对于 这种 类型的 用 例、是否是支持并推荐在运行时动态重新配置邮箱 ID 或接受掩码?
    • 是否 有 任何 应用 手册、 示例 或 E2E 主题 讨论了 类似的 接收 滤波 要求?

    感谢 您的 持续 支持。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我 想  跟进   此 调查 、并 检查 是否 有   任何 更新。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 20px;="" font-weight:="" 600;="" margin:="" 24px="" 0px="" 12px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">接受掩码和过滤器配置示例
    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 20px;="" font-weight:="" 600;="" margin:="" 24px="" 0px="" 12px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">
    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 20px;="" font-weight:="" 600;="" margin:="" 24px="" 0px="" 12px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">在 F28x DCAN 上、屏蔽规则规定掩码位为 1 表示传入位必须与邮箱标识符位完全匹配、而掩码位为 0 表示忽略该位(无关)。
    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 20px;="" font-weight:="" 600;="" margin:="" 24px="" 0px="" 12px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">
    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">
    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 700;="" margin:="" 24px="" 0px="" 12px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">示例:过滤 ID 块 (0x340 至 0x34F)
    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">如果目标分组包含跨越 0x340 至 0x34F 的标准 11 位 ID、低 4 位是变量 (“不用考虑“)、而高 7 位必须保持固定为二进制 011 0100 (0x34)。
    • 邮箱任意 ID (CAN_IFxARB):0x340
    • 验收掩码 (CAN_IFxMSK):0x7F0 (二进制:111 1111 0000)
    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 700;="" margin:="" 24px="" 0px="" 12px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">实现步骤和寄存器控制
      ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">
    1. ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px="" 12px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">启用掩码用法
    2. ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px="" 12px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">分配掩码方向
    3. ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px="" 12px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">检索收到的 ID
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 所需的 ID 分组 不能 由 单个 ID/掩码 组合表示、 建议采用什么 实现 方法?

    如果无法将所需的 CAN ID 集压缩为单个掩码位掩码、则单个邮箱设置无法干净地处理它们。 您需要使用多邮箱或动态运行时重新配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    技术参考手册指出可以在操作过程中更新邮箱标识符。 是否在运行时动态重新配置邮箱 ID 是这种类型的用例所支持和推荐的技术?

    硬件完全支持在运行时更新邮箱仲裁滤波器或屏蔽寄存器、 但对于实时安全关键型循环、强烈建议不要动态更新邮箱仲裁滤波器或屏蔽寄存器。

    如果在外设状态机处于接收中间状态时修改掩码配置或任意 ID、则可能会损坏邮箱配置、从而导致数据包丢失或触发硬件错误帧状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何讨论类似接收过滤要求的应用手册、示例或 E2E 主题?

    (+) CAN - C2000 微控制器论坛 — C2000Tmμ︎ 微控制器 — TI E2E 支持论坛中的接受过滤