Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075
器件型号: TMS320F28075
您好:
我对 TMS320F28075 上的 DCAN 接收滤波功能有疑问。
客户希望根据重复 ID 模式将传入的 CAN 消息分组到接收邮箱中。 从概念上讲、他们希望邮箱接受属于特定模数 N 序列的 ID、而不是单个 ID 或连续的 ID 范围。
示例:
- 邮箱 1:ID_a、ID_A+4、ID_A+8、...
- 邮箱 2:ID_A+1、ID_A+5、ID_A+9、...
您能否澄清以下几点?
- 单个 DCAN 接收邮箱是否可以接受多个遵循重复模式的非连续 CAN ID?
- 如果支持这种设置、您能否提供有关建议接受掩码/过滤器配置的指导、包括任何相关的邮箱设置、寄存器或实现注意事项?
- 如果接受掩码/过滤硬件不支持这种情况、建议采用什么实现方法?
- 技术参考手册指示可以在操作期间更新邮箱标识符。 对于这种类型的用例、是否支持并推荐在运行时动态重新配置邮箱 ID?
- 是否有任何应用手册、示例或 E2E 主题讨论了类似的接收滤波要求?
请提供任何指导。
感谢您的支持。
此致、
Michael