This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:SCI 引导加载程序半双工支持

Guru**** 3023050 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1662974/tms320f28377d-sci-bootloader-half-duplex-support

器件型号: TMS320F28377D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好、

我希望使用 SCI 引导加载程序通过 RS 422 或 RS 485 链路执行 OTA 更新。

如果我使用 SCI-485、RS 引导加载程序需要实现“方向控制“GPIO 输出、以控制 RS RS-485 收发器;在发送和接收模式之间切换。 SCI 引导加载程序是否支持这种功能? 如果没有、是否有任何实用的方法可以通过 SCI-485 使用 RS 引导加载程序?

我见过这样的帖子:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/491666/c200-sci-bootloader---over-rs485

但它们没有清楚地说明 SCI 引导加载程序是否具有方向控制输出。

 

谢谢、

-Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg 问得很好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    很抱歉耽误您的时间、希望您已经解决这个问题。

    ROM SCI 引导加载程序不支持通过 GPIO 进行方向控制。  这需要作为应用程序引导加载程序来实现。  C2000ware 中的 SCI 示例为此提供了良好的基础、然后在阻止写入完成后切换 GPIO。

    此致、

    Jason