器件型号: TMS320F280037C
您好:
UMCSDK:V5.03 - v5.04
当我们反向禁用电机时、扭矩似乎变为正、从而导致电流在电机绕组中砰砰声。 这在设置时没有发生在正向方向上 motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify = false;
值得注意的是、首先反向禁用 3 个半桥输出以停止电机会产生相同的突然砰砰声。 为什么我们可以正确地使电机正向减速至完全停止、而不是反向减速? 即使去耦轨迹电流被任一方向除以 4 倍也是如此。
Copilot AI 甚至无法弄清楚为什么我们可以使电机正向减速、更改电机反向运行的符号、即使电位器设置了额外的速度保护频带(±4Hz)、或者电机转速会按 ADC 样本动态振荡。 另外、单独转动电位器绝不能使电机开始运行。
if (obj->speedl Ref_Hz > 0.0f)
{
obj->direction = 1.0f;
}
暴露
{
obj->direction =–1.0f;
}
if (b Fwd_Dir && obj-> direction == 1.0f)
{
//SCIprintf(“>>DecelSpeed \n“);
/*降低加速度、缓慢减速至停止*/
obj->speed Ref_Hz -= 0.05f;//= obj->speed Ref_Hz
}
if(!b Fwd_Dir && obj-> direction ==–1.0f)
{
/*降低加速度、缓慢减速至停止*/
//obj->speedl Ref_Hz +=–0.05f; //向零移动
//obj->speedi Ref_Hz = fabsf(obj->speedi Ref_Hz );//强制执行负号
/*设置电机脱机未运行*/
motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify = false;
}