This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:通用电机控制反向禁用

Guru**** 3023410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1669234/tms320f280037c-universal-motor-control-reverse-direction-disable

器件型号: TMS320F280037C

您好:

UMCSDK:V5.03 - v5.04  

当我们反向禁用电机时、扭矩似乎变为正、从而导致电流在电机绕组中砰砰声。  这在设置时没有发生在正向方向上       motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify = false;

值得注意的是、首先反向禁用 3 个半桥输出以停止电机会产生相同的突然砰砰声。 为什么我们可以正确地使电机正向减速至完全停止、而不是反向减速? 即使去耦轨迹电流被任一方向除以 4 倍也是如此。  

Copilot AI 甚至无法弄清楚为什么我们可以使电机正向减速、更改电机反向运行的符号、即使电位器设置了额外的速度保护频带(±4Hz)、或者电机转速会按 ADC 样本动态振荡。 另外、单独转动电位器绝不能使电机开始运行。

      if (obj->speedl Ref_Hz > 0.0f)
      {
        obj->direction = 1.0f;
      }
      暴露
      {
        obj->direction =–1.0f;
      }

        if (b Fwd_Dir && obj-> direction == 1.0f)
        {
          //SCIprintf(“>>DecelSpeed \n“);
          /*降低加速度、缓慢减速至停止*/
          obj->speed Ref_Hz -= 0.05f;//= obj->speed Ref_Hz
        }
        if(!b Fwd_Dir && obj-> direction ==–1.0f)
        {
          /*降低加速度、缓慢减速至停止*/
          //obj->speedl Ref_Hz +=–0.05f; //向零移动
          //obj->speedi Ref_Hz = fabsf(obj->speedi Ref_Hz );//强制执行负号

          /*设置电机脱机未运行*/
          motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify = false;

        }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     在 反向停止期间、您能否使用示波器捕获相电流、直流母线电压和 PWM 信号?  

    谢谢、

    Jiaxin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     在 反向停止期间、您能否用示波器捕获相电流、直流母线电压和 PWM 信号?  [/报价]

    尊敬的 Jiaxin:

    这是一个软件问题、当 Ref_Hz 上更改的符号 反向运行时、电流肯定会出现尖峰。 相电流崩溃后、总线电压当然会跳回+183V。 我们确实不需要一直反转、转子确实 以逆时针方向运行、但它拒绝以顺时针方向在永久循环中缓慢降低轨迹 Ref_Hz 速度。  在声明之前保存最后一个速度的 Ref_Hz。   

    请在 TI 电机测试台上测试这些代码片段。

    设置 motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify = false 时、相电流不应突然反向尖峰;

    Project 将浮点数学值设置为宽松。

    在减速期间、加速轨迹电流除以 4。 这就是为什么我们可以在减速过程中重新启动到最后一个节气门速度、而不会断言快速重启的原因。 激活恢复按钮时、汽车巡航控制的工作方式与此类似。    

    /*将最小/最大减速电流减少一半*/
    If (bMainDecel)
    {
      pi_setMinMax (obj->piHandle_spd、-obj->maxCurrent_a / 4、obj->maxCurrent_a / 4);
    }
    暴露
    {
      pi_setMinMax(obj->piHandle_spd,-obj->maxCurrent_A , obj->maxCurrent_A );
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    不对称性存在于已发布的代码中。 正向时、SPEED Ref_Hz 斜降 (-= 0.05f)、因此电机在闭环控制下减速。 相反、斜坡会被注释掉、代码会全速设置 flagEnableRunAndIdentify = false。

    这会立即禁用 PWM 输出、因此相电流通过体二极管进行换向、存储的能量将返回到直流母线。 这就是您看到的电流尖峰和总线跳变。 直接禁用半桥是同一事件、因此会产生相同的结果。

    请注意、注释行+=–0.05f 会将引用进一步移动为负值、指令反向加速。 正向逻辑的镜像向零方向+= 0.05f、然后清除接近零速的标志。

    您可以通过全速在前进档中禁用来确认这一点:将发生相同的瞬态。

    此致、

    库德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kudra、

    感谢您查看这个问题。

    发布的代码中存在不对称性。 在前进中、快进 Ref_Hz 下降 (-= 0.05f)

    我们还按照您的建议测试了反向代码、尽管发生了相同的问题。(+= 0.05f)、就好像在 C 代码中方向检测保护代码滑入正向符号变化一样。 因此我们添加了签名测试逻辑。 因此、在反向模式下、CPU IP 绝不应最终进入正向减速环路、反之亦然。   

    您可以通过全速正向禁用来确认这一点:将发生相同的瞬态。

    嗯、将 PWM 正向驱动高阻抗(GPIO 禁用半桥输出)设置不会导致任何电流尖峰、并且在设置 motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify = false 之前不会造成任何电流尖峰。 这与 FAST 估算器逻辑混淆、因此我们必须在下一次运行之前多次清除故障。 尽管您在正向减速环路中是正确的 、但首先 motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify = false、最后 GPIO 会禁用半桥输出。

    因此、在正向 CW 方向上、增加了紧急模式。 当发生严重错误的情况时,试验台可以双击停止任何方向的恐慌。 单抽头进入减速或滑行再生制动可在同一环路中启用、然后再次点击 START 可恢复最后设置的电位器速度。 在 500µs 轮询循环中更新 速度寄存器、这也会在 Ref_Hz 和 Lastspeedpped Ref_Hz 悬空中设置反向符号。

    此抑制导致禁用电流尖峰。 当然、没有 DIRECTION 标志和 ELSE if 颠倒子句、它进入了 TOP IF 子句。

    if (motorVars_M1.speed_Hz <= 5.0f && b Fwd_Dir)  
    {  
      DEVICE_DELAY_US (10);//10us
      /*设置电机脱机未运行*/
      motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify = false;
      //
      DEVICE_DELAY_US (10);//10us
     /*禁用栅极驱动器*/
     GPIO_writePin (37、0);

    }

    否则 if (motorVars_M1.speed_Hz >= 5.0f &&!b Fwd_Dir)
    {
     //相同代码 }

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我看到 你最后一段所确定的机制。 SPEED_Hz 是有符号的、因此在反向条件下为负、并且 SPEED_Hz <= 5.0f 在所有反向速度下都是真。 因此、禁用分支以全速反向触发、这是电流尖峰;驱动器在运行时被关闭、正如前面所述。 在正向模式下、相同条件仅在低于 5Hz 时变为真、这就是正向模式从未显示过它的原因。

    对已校正代码要注意的一点是:如果 SPEED_Hz 反向为负、if(SPEED_HZ >= 5.0f &&!b Fwd_Dir ) 将永远不会成立、因此现在可能永远不会触发反向停止。 条件应为 speed_Hz >=–5.0f、更简单的是两个方向都使用 fabsf (motorVars_M1.speed_Hz)<= 5.0f、b Fwd_Dir 仅选择斜坡符号。

    此致、  

    库德拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kudra:

    else if(SPEED_HZ >= 5.0f &&!b Fwd_Dir ) 将永远不会为真、如果 SPEED_HZ 反向为负数、

    然而,如果在测试台测试时断言两个±5.0f 符号,但添加 fabsf() 是关键,否则将会在此处下降到 78Hz。 fabsf() 以某种方式强制执行-=子句中的符号更改、对于+=子句不是必需的、对于 FPU 逆整数数学可能更具相对性。

    更简单地将 fabsf (motorVars_M1.speed_Hz)<= 5.0f 用于两个方向、b Fwd_Dir 仅选择斜坡符号。

    奇怪的是,else if <=5.0f 子句导致了即时的相位崩溃,虽然没有 fabsf() 指令。 添加 fabsf()、然后马达减速至 0Hz。

    更简单的是两个方向都使用 fabsf (motorVars_M1.speed_Hz)<= 5.0f、b Fwd_Dir 仅选择斜坡符号。

    我不清楚仅选择斜坡符号时 bFWD_Dir 的含义是什么? 两个 bool 标志用于确保在三个 C 模块中将 GUI 按钮 0/1 状态置为有效。 如果 speed_Hz != 0.0f、它也不允许 bool 标志更改。