This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28076:Uniflash 无法使用 DCSM 编程代码

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1066935/tms320f28076-fail-to-program-code-with-dcsm-by-uniflash

部件号:TMS320F28076
《线程:UNIFLASH》中讨论的其他部件

您好,专家,

我的客户遇到了 一个问题,无法通过 Uniflash 为 F28076对 DCSM 编程代码,它在地址0x84010 (闪存地址)显示验证失败,

如果他们没有使用 DCSM,则可以通过成功解锁来编程代码。

如果他们使用 CCS 工具,则不会出现此问题,并且能够使用 DCSM 对代码进行编程。  

对此有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,张

    您能否检查客户是否使用最新的 Uniflash 版本?  

    根据错误消息,看起来位置很安全,Uniflash 因此无法读取内容,但客户必须在 Uniflash GUI 中提供密码,以便使用密码解锁设备,然后尝试验证。 我也在期待着我们的 Uniflash 专家研究这个问题。

    此致,

    维耶克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,张

    加载程序后,如果客户单击“验证映像”按钮,您能告诉我吗?

    此命令是一个独立的验证步骤,但很遗憾,在设备开始验证之前,它没有解锁设备。 解决方法是更改设置以在操作后保持核心连接(通过单击 GUI 右上角的核心名称),转至“设置和实用程序”以解锁设备, 然后单击“验证映像”(在这种情况下,设备仍应连接并解锁)。

    这是该工具的一个已知问题,发行说明(https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v7_0/release_notes_7.0.0.html#known-issues)中对此进行了说明。

    请告诉我这是否对客户有用。

    谢谢,

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Vivek,Ricky,

    是的,这对客户很有帮助,非常感谢您的帮助。