《线程:UNIFLASH》中讨论的其他部件
您好,专家,
我的客户遇到了 一个问题,无法通过 Uniflash 为 F28076对 DCSM 编程代码,它在地址0x84010 (闪存地址)显示验证失败,
如果他们没有使用 DCSM,则可以通过成功解锁来编程代码。
如果他们使用 CCS 工具,则不会出现此问题,并且能够使用 DCSM 对代码进行编程。
对此有何建议?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,专家,
我的客户遇到了 一个问题,无法通过 Uniflash 为 F28076对 DCSM 编程代码,它在地址0x84010 (闪存地址)显示验证失败,
如果他们没有使用 DCSM,则可以通过成功解锁来编程代码。
如果他们使用 CCS 工具,则不会出现此问题,并且能够使用 DCSM 对代码进行编程。
对此有何建议?

您好,张
加载程序后,如果客户单击“验证映像”按钮,您能告诉我吗?
此命令是一个独立的验证步骤,但很遗憾,在设备开始验证之前,它没有解锁设备。 解决方法是更改设置以在操作后保持核心连接(通过单击 GUI 右上角的核心名称),转至“设置和实用程序”以解锁设备, 然后单击“验证映像”(在这种情况下,设备仍应连接并解锁)。
这是该工具的一个已知问题,发行说明(https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v7_0/release_notes_7.0.0.html#known-issues)中对此进行了说明。
请告诉我这是否对客户有用。
谢谢,
Ricky