请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F280025 大家好,团队
客户 想要 检查 F280025 是否具有 SOC 延迟 功能。
如果是这样,C2000驱动器库中的哪个函数可以实现此目的? 以及如何配置它? 请举个例子或相关的 TIDA/DM 项目案例?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
客户 想要 检查 F280025 是否具有 SOC 延迟 功能。
如果是这样,C2000驱动器库中的哪个函数可以实现此目的? 以及如何配置它? 请举个例子或相关的 TIDA/DM 项目案例?
非常感谢!