This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:SOCA 延迟功能

Guru**** 2535760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1067020/tms320f280025-soca-delay-function

部件号:TMS320F280025

 大家好,团队

客户 想要  检查 F280025 是否具有 SOC 延迟 功能。

如果是这样,C2000驱动器库中的哪个函数可以实现此目的? 以及如何配置它? 请举个例子或相关的 TIDA/DM 项目案例?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    文件 sysctl.c.中有一个函数“sysctl_delay”  此函数  每次迭代需要5个周期,外加9个开销周期。   

    如果要延迟14个 CPU 周期,可以像  sysctl_delay(1U)这样调用它;

    此致

    西达尔斯