This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:Buil 和加载项目期间出错。

Guru**** 2588945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1069453/tmdshvmtrpfckit-error-during-buil-and-load-the-project

部件号:TMDSHVMTRPFCKIT
“线程:XDS100测试”中讨论的其它部件

大家好,我正在尝试使用 TMDSHMTRPFCKIT 运行和感应电机0.75kW。 我指的是 HVMotorCtrl+PFC (R1.1)工具包如何运行指南。

我被困在构建和加载项目的过程中,第15步。 在控制台窗口中,其写入 的“生成文件出错..
产品"XDAIS" v0.0当前未安装,且没有兼容版本可用。 请安装本产品或兼容版本。”。  

我在笔记本电脑(Windows 11)中使用 Code Composer v6。

我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题已经解决。 但我现在还有另一个问题。 在步骤16中,单击“调试”按钮后,它就像这样显示。


    有人可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保按照指南设置了配置文件。 此外,请在设备管理器中检查 是否检测到 XDS100。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已检查 XDS100是否被检测到。 但我不确定配置文件。 在此之前,请执行步骤6 (如上所述)。

    在连接盒选择处。 本指南选择德州仪器(TI) XDS100v1 USB 仿真器。 但是,它并没有出现在我的列表中。 使用 CCS v6的 IM。 因此,我决定选择 德州仪器(TI) XDS100v1 USB 调试探头。 问题是否出在那里? 如果是,我应该在哪里找到 XDS100v1 USB 仿真器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德州仪器(TI)的 XDS100v1 USB 仿真器不在列表中。 我应该选择哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 可以在 屏幕截图中看到 XDS100v1 (其调试探测器,在查找仿真器时可能会引起混淆)。 请选择它,一旦配置文件设置正确,请使用“测试连接”检查连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,我很抱歉。配置文件设置正确意味着什么? 在哪里测试连接以检查连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下链接以了解更多配置文件和连接测试。 选择合适的设备,探头并检查 CCS 与 MCU 之间的连通性。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_custom_target_config.html

    如果未发现错误,则可以继续生成和调试。