“线程:XDS100, 测试”中讨论的其它部件
大家好,我正在尝试使用 TMDSHMTRPFCKIT 运行和感应电机0.75kW。 我指的是 HVMotorCtrl+PFC (R1.1)工具包如何运行指南。
我被困在构建和加载项目的过程中,第15步。 在控制台窗口中,其写入 的“生成文件出错..
产品"XDAIS" v0.0当前未安装,且没有兼容版本可用。 请安装本产品或兼容版本。”。
我在笔记本电脑(Windows 11)中使用 Code Composer v6。
我该怎么做?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,我正在尝试使用 TMDSHMTRPFCKIT 运行和感应电机0.75kW。 我指的是 HVMotorCtrl+PFC (R1.1)工具包如何运行指南。
我被困在构建和加载项目的过程中,第15步。 在控制台窗口中,其写入 的“生成文件出错..
产品"XDAIS" v0.0当前未安装,且没有兼容版本可用。 请安装本产品或兼容版本。”。
我在笔记本电脑(Windows 11)中使用 Code Composer v6。
我该怎么做?
我已检查 XDS100是否被检测到。 但我不确定配置文件。 在此之前,请执行步骤6 (如上所述)。

在连接盒选择处。 本指南选择德州仪器(TI) XDS100v1 USB 仿真器。 但是,它并没有出现在我的列表中。 使用 CCS v6的 IM。 因此,我决定选择 德州仪器(TI) XDS100v1 USB 调试探头。 问题是否出在那里? 如果是,我应该在哪里找到 XDS100v1 USB 仿真器?
请参阅以下链接以了解更多配置文件和连接测试。 选择合适的设备,探头并检查 CCS 与 MCU 之间的连通性。
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_custom_target_config.html
如果未发现错误,则可以继续生成和调试。