This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:芯片的特定应用问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1070347/tms320f280025-specific-application-problems-of-chip

部件号:TMS320F280025

请查看280025配置。 请注意以下几点:(1)所有电源电容器的匹配是否合理。 (2)将引脚4配置为 cmpss 的输入正极和过电流保护。 使用内部 DAC 设置过电流保护阈值。 这是合理的。 (3) 23和24引脚是否配置为 CAN 通信引脚是合理的。 (4)使用晶体振荡器和设置书写端口是否合理。 (5)配置为 Lin 通信的引脚1和2的输入和输出是否合理。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托尼,

    我建议您查看《F2800x 硬件设计指南》指南 https://www.ti.com/spracz9,因为它解决了您应该考虑的许多硬件问题。

    [引用 userid="444217" url="~ë/support/icros/C2000 -微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1070347/tms320f280025特定应用-芯片问题"](1)所有电源电容器的匹配是否合理。

    去耦合帽对我来说还可以。

    [引用 userid="444217" url="~ë/support/intrles/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1070347/tms320f280025特定应用-芯片问题"](2)将引脚4配置为 cmpss 的输入正极和过电流保护。 使用内部 DAC 设置过电流保护阈值。 这是否合理。

    我不能确定自己的头,需要检查。

    [引用 userid="444217" url="~ë/support/intrles/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1070347/tms320f280025特定应用-芯片问题](3) 23和24针脚是否配置为通信针脚是否合理。

    对于48引脚封装,引脚23和24是 GPIO 12和13,这是可以的。 您的 sch 符号似乎不正确。

    [引用 userid="444217" url="~/support/icros/C2000 -微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1070347/tms320f280025 -特定应用-芯片问题](4)晶体振荡器的使用和写入端口的设置是否合理。

    水晶电路对我来说还可以。 不确定您对“写入端口”的含义。

    [引用 userid="444217" url="~ë/support/intrles/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1070347/tms320f280025特定应用-芯片问题](5)配置为 Lin 通信的引脚1和2的输入和输出是否合理。

    是的,我看不到任何问题。

    最佳

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托尼,

    [引用 userid="444217" url="~ë/support/intrles/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1070347/tms320f280025特定应用-芯片问题"](2)将引脚4配置为 cmpss 的输入正极和过电流保护。 使用内部 DAC 设置过电流保护阈值。 这是否合理

    是的,上述情况听起来很合理。 CMPSSS 也可用于在过电流/电压条件下跳闸 ePWM 模块。

    最佳

    凯文