请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F280025 请查看280025配置。 请注意以下几点:(1)所有电源电容器的匹配是否合理。 (2)将引脚4配置为 cmpss 的输入正极和过电流保护。 使用内部 DAC 设置过电流保护阈值。 这是合理的。 (3) 23和24引脚是否配置为 CAN 通信引脚是合理的。 (4)使用晶体振荡器和设置书写端口是否合理。 (5)配置为 Lin 通信的引脚1和2的输入和输出是否合理。谢谢!