This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:用户 DCSM OTP

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1070280/tms320f280049-user-dcsm-otp

部件号:TMS320F280049

您好,

我有几个问题:

1.如果我从未故意对用户 OTP 进行编程,他们是否应该具有以下值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,如果您没有对这些位置进行编程,这些是默认值。

    此致,

    维耶克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vivek,

    感谢你的回复。 一个问题是与数据表相比,16位越低,16位越高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,它们不会交换。 您正在读取16位(16位十六进制- TI 样式),因此它就是这样显示的。 如果您读取的是32位,您将看到与设备 TRM 中的相同。

    此致,

    维耶克·辛格