This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28065:缺少时钟检测电路

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1069142/tms320f28065-missing-clock-detect-circuit

部件号:TMS320F28065
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户正在测试 TMS320F28065,并遇到一些问题。

问题:

MCU 在测试中被“缺少时钟检测电路”重置。

他们调查并发现该时钟异常 400纳秒。

环境:

外部20MHz 振荡器,PLL 使用90MHz

问题:

1.您是否有等效的时钟检测电路?

2.缺失时钟检测电路是否具有除缺失时钟以外的功能? 例如过压...

3.时钟缺失检测电路是否通过锁扣保持异常?

 

此致,

尤都

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤都

    我们将从 第88页开始介绍 TRM www.ti.com/.../spruh18中缺失时钟检测逻辑的工作原理。  从本质上讲,设备的时钟输入驱动一个计数器,同时来自 PLL 的参考时钟驱动另一个计数器。  当主时钟计数器溢出时,它将重置 PLL 计数器。  如果时钟丢失,PLL 计数器将不会重置,当它溢出时,它将发出丢失时钟检测。

    根据上述缺失时钟检测仅是该功能,没有 X 轴的电压监控器。  由于 X 轴是由 MCU 驱动的电路,所以我不知道如何存在过电压,除非有一些外部影响。

    如果锁定是问题的根本原因,则很难说出逻辑有什么失败。  这将假设设备针见>二级管高于 VDDIO,或者如果我们专门讨论 X1/X2,我假设高于 VDD。

    客户是否知道 X1输入端出现异常的原因?

    最佳
    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,帕特

    我们可以在您的链接上看到方框图(第88页)。

    1.但您是否有缺失时钟检测(MCD)电路的原理图或等效电路?

    2.当时钟发生错误时,我们还可以看到 VDDIO 的电压错误。

    据此, MCD 电路是否可能被锁定并保持错误?

     

    尤都  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤都

    我们没有等效的电路可供共享,您看到的是根据 VSDL 构建设备的方式。  计数器都是 VDD 域中的逻辑。  客户是否尝试在 PLLSTS 寄存器中禁用 MCLKOFF 位时钟检测逻辑缺失,并注意此操作是否消失?

    可能是过电压甚至在 X 线电路中造成锁扣事件,客户是否在系统发生时钟/直流缺失问题后观察到正常的 X 线活动,但缺失时钟检测逻辑仍报告问题?  我相信,在 TRM 中列出了从 MCD 中恢复的顺序,我将确保遵循这一顺序。

    最佳

    马修