This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:针对 BLDC 电流感应的 PGA 与 CSA

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1073035/tms320f280041c-pga-vs-csa-for-bldc-current-sense

部件号:TMS320F280041C
“线程”中讨论的其它部件:DRV832XDRV8323

下午好,

我们正在实施全新的 FOC BLDC 设计,采用 F280041C 和 DRV832x 驱动程序。  我们的问题是如何 确定 选择 MCU 的 PGA 或驱动器的 CSA 来放大我们的电流感应电压,哪种电压具有更好的性能/效率?  如果同时使用这两种产品,是否有任何好处?  示例:超低电流假设为200mA。  与其增大并联电阻器尺寸和降低效率相比,使用 CSA 40V/V 和 PGA 25V 放大器更好吗?  (0.2A x 0.002分流器 x 40 CSA x 25 PGA)= 0.4 V

TIA

最佳
乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    性能相似。 您只能使用其中一个来进行电流感应。 如果 DRV 设备具有 PGA/CSA,则无需使用 F280041的 PGA。 此外,如果您要使用 F280041,则可以使用没有嵌入式 PGA/CSA 的 DRV 设备。

    [引用 userid="410170" url="~/support/icros/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1073035/tms320f280041c-PGA-vs -csa-for-bdc-curric-sense ]不是增加电阻器大小和降低效率,最好使用 PGA 的40V/25V 分流放大器和 PGA?  (0.2A x 0.002分流器 x 40 CSA x 25 PGA)= 0.4 V [报价]

    不是一个好的解决方案。 通常,最好将 PGA/CSA 的增益设置为小于40用于分流电流感应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming 您好,

    感谢您的快速回复!

    因此,F28004C1和 DRV8323 PGA/CSA 之间的放大器偏移电压错误是相同的?

    您是否知道我们可以在哪里找到每种产品的最低电流准确度规格?

    此外,为什么要将 PGA/CSA 的增益设置在40以下更好?  最好将其设置为尽可能高,同时保持在饱和度以下,以最大化分辨率吗?

    最佳
    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ~引述 userid="410170" url="ë/support/C2000微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1073035/tms320f280041c-PGA-vs -CSA-for-BLDC-current-sense /3971087#3971087"],因此放大器偏移电压错误在 F288323和 CSA/DR4C1[]之间相同

    您可以在 F280041C 和 DRV8323的数据表中找到有关 PGA 和 CSA 的详细规格。 它们相似,足以驱动电动机。

    [引用 userid="410170" url=~ë/support/minics/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1073035/tms320f280041c-PGA-vs -csa-for-BLDC-current-sense /3971087#3971087"]您是否知道我们可以在哪里找到每个技术指标的最低准确度[报价]?

    如上所述。

    [引用 userid="410170" url="~/support/icros/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1073035/tms320f280041c-PGA-vs -csa-for-BLDC-current-sense /3971087#3971087"],为什么要将增益设置为小于40CSA/40?  最好将其设置为尽可能高,同时保持在饱和度以下,以最大化分辨率吗?

    根据电动机的额定电流和最大电流选择右侧分流电阻器和增益进行电流感应。 如果增益过高,分流器上的信号太小,无法避免噪音并获得良好的分辨率。