Other Parts Discussed in Thread: DRV8323
“线程”中讨论的其它部件:DRV832X, DRV8323
下午好,
我们正在实施全新的 FOC BLDC 设计,采用 F280041C 和 DRV832x 驱动程序。 我们的问题是如何 确定 选择 MCU 的 PGA 或驱动器的 CSA 来放大我们的电流感应电压,哪种电压具有更好的性能/效率? 如果同时使用这两种产品,是否有任何好处? 示例:超低电流假设为200mA。 与其增大并联电阻器尺寸和降低效率相比,使用 CSA 40V/V 和 PGA 25V 放大器更好吗? (0.2A x 0.002分流器 x 40 CSA x 25 PGA)= 0.4 V
TIA
最佳
乔纳森