This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:TI 设计软件 TI 系统配置工具的问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, SYSCONFIG, C2000WARE, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1074364/tms320f28374d-problems-with-ti-design-software-ti-system-configuration-tool

部件号:TMS320F28374D
“线程”中讨论的其它部件:TMS320F28388DsysconfigC2000WARETMS320F28335

各位专家:

我代表我们的客户发布此查询。 请参阅以下消息:

“我正在尝试配置 一些 MCU 芯片(TMS320F2837x 或 TMS320F2838x)的针脚,这些芯片是作为新 ECS 模块核心的候选项,这些模块是待决的电源转换器控制项目和一些类似应用所要求的。

在配置过程的最后阶段(与之前提到 的 MCU 芯片的 S 或 D 版本无关),即当我尝试添加一个子系统(McBSP 或 I2C 端口)时,将大多数 MCU 子系统分配给可用的引脚(337引脚封装)后 设计软件崩溃报告“哦快照! 最后一次更改导致异常”消息(请参阅随附的图像)。 我仔细检查了几次,发现这些接口(例如,任一端口 I2C-A,I2CB,McBP-A,McBP-B 等)正常可用的所有必需针脚仍未分配!  

演示此问题的已用 SYSCFG 文件也会附加到此消息中。

当使用 “TI 系统配置工具”软件分配 F2838x MCU 芯片(也是337针封装版本)的针脚时,同样的 EXCEPT 崩溃问题也会弹出。

此外,   很高兴知道用户是否应该担心 F2837x 微控制器(FS2837xS 和 F2837xD)的单核和双核版本存在单独的工具配置选项,而 Delfino 微控制器的 F2838x 系列只有一个工具配置选项。

P.S: 在 TMS320F28388D MCU 中,还存在一些与并行使用特定子系统相关的其他问题(但 首先...)  

此外,我想指出,我很欣赏“资源冲突”警告,当我尝试组合其他不受支持的子系统组合(由于引脚分配不兼容)时,这些警告有时会出现。”

下面 是错误和提到的 sysconfig 文件的屏幕截图。 请看一下。

e2e.ti.com/.../SysConfig_5F00_setups-_2800_1_2900_.zip

您是否愿意帮助进行此类咨询?

谢谢你。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,让我加载 syscfg 文件。 您使用的是 C2000WARE 4.00.00.00吗?

    此外  

    ~引用 userid="510099" url="支持/微控制器/C2000微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1074364/tms320f28374d-problems - with -ti-design - software-ti-system-configuration-tool"],而 F2838x 系列 Delfino /微控制器只有一个工具配置选项[

    没关系。 如果我们看到一些令人担忧的事情,并希望改变这种情况以将它们分开,我们将在未来继续努力。 但到目前为止,我们看不到为什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个文件都成功加载到我的系统中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的安装程序中,您拥有的 sysconfig 独立 GUI 版本非常有效。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼玛,

    非常感谢您的帮助。  

    客户告知 他们使用了 TI 网站上提供的最新版本的 TI 系统配置工具(1.11.0_2225)。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他还在处理这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼玛,

    我认为是的。 您是否需要客户提供任何其他详细信息以解决他的问题?

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们是否可以尝试将其加载到 dev.ti.com sysconfig 工具中? 所有内容都应成功加载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS sysconfig 团队已确认该问题。 将在下一版本中解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼玛,

    谢谢你。 我收到了客户的跟进问题: 下一期独立的 TI 系统配置工具(可从 TI 网站下载)是否也会相应修复?  

    是否有任何类似的软件工具用于设置 ePWM 同步方案(例如,TMS320F28335 MCU 在 ePWM 和 ECAP 装置之间具有相当固定的同步方案,根据 F28388D TRM,至少有两种外部 EPWMSYNC 同步可能性,同步事件,相位, ePWM ECAP 装置同步链...),也可能包括 SoC 配置的设计支持,这将增强自动生成所需配置文件的覆盖范围。

    希望您能做出回应。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文

    是的,新的独立发行版,CCS 发行版甚至 Web 发行版都将提供此支持。

    是的,新版 C2000WARE (4.01.00.00)将支持 ePWM/HRPWM 和 SYNC!

    您可以在 C2000 sysconfig 工具中设置所有这些内容。

    为您准备的一般问题 Marvin,

    您和您的客户是否认为 C2000 sysconfig (系统配置工具)有用? 我们看到很多用户在使用它,我只是想让大家对这种工具有一种大致的看法。 我们正在扩展它以支持数字/模拟/系统配置支持。 这对加快发展是否有用?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼玛,

    很抱歉耽误你的回答。 以下是我们的客户对 C2000 sysconfig 工具的回应:

    我倾向于使用 C2000 sysconfig (系统配置工具),并认为它对于加速我的开发非常有用,特别是如果您在未来的版本中纳入了对数字/模拟/系统配置的支持(希望在未来的版本中包括)。 它是否包括对混合子系统的支持(例如 实施 CBC PWM 发电机的 CMPSSS 扩展...)? 我认为,总是存在一个识别机制问题(CRC,模数 N 或基于散列号...),您将为所有自动生成的软件提供这些机制。 预期由(扩展的) C2000 sysconfig 自动生成的软件模块的唯一标识符将保证其完整性。 另一个应该非常有用的问题是帮助创建 POST (BIST)程序 以及其他环回测试和支持,以尽可能轻松地使用 ERAD 功能。 此外,如果您的工具能够可视化自动生成的代码(与其他一些 FPGA 工具类似,提供基于方框图的原理图 VHDL 对生成的比特流的表示),那将会很棒

    希望这些信息有用。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文

    您发现的许多项目现在实际上都在作品中。 我们还在努力为设备的其余部分提供支持。 完成系统资源分配的模块,如 sysctl。 此外,我们还在努力支持多核(不仅允许在 CPU1上配置,还允许在 CPU2上配置)以及设备时钟和时钟图表。

    [引用 userid="510099" url="~ë/support/icros/c2000-icro-group/c2f/c2000-微控制器-forume/1074364/tms320f28374d-problems -with-ti-design-software-ti-system-configure-tool/3988526#3988526]Hybrid 子系统(例如: 用于实施 CBC PWM 发生器的 CMPSSS 扩展...)[/引用]

    随着 sysconfig 中的 ePWM 和 HRPWM 模块在即将发布的 C2000Ware 版本中的发布,我们应该能够支持大多数这些混合(模拟数字场景)。

    对于以下最后一项,您能否分享一个将在何处使用此功能的示例? 也许对此做些详细阐述,以便我可以指派一名工程师来评估实施该计划的工作和时间表。

    [引用 userid="510099" url="~ë/support/icns/c2000-icroms-group/c2f/c2000-icem-m控制 器-forum/1074364/tms320f28374d-problems -ti-design-software-ti-system-configuration-tool/3988526#3988526"]另一个问题,该问题应该 非常有助于创建环回测试和回测试(ERAD)并在创建过程中获得支持(以及支持)[。]

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼玛,

    很抱歉耽误你的回答。 客户将收到这些信息。  

    我只是想确认  sysconfig 的新独立版本是否已发布? ( 产品页面上仍显示版本:1.11.0_2225)是否可以向我发送最新版本的链接? 如果没有,您能否建议下一个版本的发布时间?

    谢谢,此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文

    NIMA 是 OOO,直到25日星期五。  如果你能再等几天,他就能澄清你的最后一个问题,我想根据历史将这个职位分配给他。  如果我需要更快地得到您的答案,请告诉我,我将看到我可以做些什么。

    最佳

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信这是1.12版的修正版本,将在3月份发布!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼玛,

    感谢您的更新。  关于创建 POST (BIST)过程的用例示例,以下是客户的回应:

    “需要进一步完善,这取决于 TI 将在相应工具的待升级中引入什么。 因此,我将暂时将此案例的状态(POST, BIST)设置为“休眠”模式(Snooze)。

    此致,

    马文