This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:F28035 ISO XCP 似乎不起作用

Guru**** 2588635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1073373/tmdshvmtrpfckit-f28035-iso-xcp-doesn-t-seem-to-be-working

部件号:TMDSHVMTRPFCKIT
“线程”中讨论的其它部件: ISO7220

在我刷新 F28035 ISO 卡后,XCP 不再对我有效。

 ︎ 历史,请参阅线程 TMDSHVMTRPFCKIT:案例 C0795075 -停止工作相信电子产品在板上出现问题- C2000微控制器论坛- C2000微控制器- TI E2E 支持论坛

我使用的是带嵌入式编码器的 Simulink 模型,它在连接到套件的 JTAG (TMDSHVMTRPFCKIT,而不 是控制卡)时就可以工作。

如果笔记本电脑直接连接到 ISO 卡,通过 XCP 进行通信是否有任何原因? 我尝试了所有的开关选项(从闪存启动,并行启动,SCI 和等待模式),但没有成功。

谢谢

迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,我将示波器连接到控制卡的 Rx 引脚,并从笔记本电脑发送了串行输出(字母“A”)。

    这条线路很高(3.3 V),然后在我发出指令后开始切换高低。 但是,低电压水平约为1.2伏。

    此外,波形对我来说似乎不正确,我希望看到更多的高/低切换。 波特率为115200位/秒

    从一些在线读数中,我了解到,低电压水平不接近0可能是由于主机和目标之间的接地线路断开。 但是,我可以正确刷新卡,所以我不知道这是怎么做的。

    请给出建议。

    字母“A”,波特率为115200位/秒

    谢谢你

    迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意,我使用的是差分探头,因此电压水平在这里降低了10次

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    从统一通信向目标发送信件效果良好。 我发送了字母“A”,并在笔记本电脑末端成功接收到该字母。示波器信号似乎合法,我可以看到电压达到0伏左右。 但我无法找出从主机(笔记本电脑)发送到目标服务器的原因。

    F28035 ISO 卡,传输字母 A (GPI-29)

    谢谢

    迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一项更新:我又追踪了一条发送给试剂盒的字母 A。 波形看起来是正确的,只不过它的电压过低到0伏。 因此,我需要理解为什么会发生这种情况。

    TI 的人员能否就此提供建议?

    谢谢

    迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新的更新:我将 GPIO 28设置为数字输出并将其降低。 电压不小于1伏。

    所以我怀疑那个针脚有一些短处。

    有人能提供帮助吗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于没有人回答我的问题,我将自己回答。 由于我使用的是带 TMDSHVMTRPFCKIT 套件的隔离卡,因此无法进行串行通信,看起来可能会损坏我的某些部件。 请参见此主题:

     TMDSHVMTRINSPIN:使用带高压套件的 F28069m ISO 控制卡进行串行发送- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛

     

    我在 与 Rx 和 Tx 引脚对应的 TMDSHVMTRPFCKIT 上解开了两个 Iso7220芯片。 事实上,连接到控制卡 Tx 针脚的那个被损坏了。

    这解决了我的问题,我现在可以在 XCP 上进行串行通信。

    我希望这对其他可能面临类似问题的国家会有所帮助。

    迪亚