This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:链接器命令文件中的 IQMath 配置

Guru**** 2343770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1074107/tms320f280049-iqmath-configuration-in-the-linker-command-file

部件号:TMS320F280049
“线程: C2000WARE”中讨论的其它部件

各位专家:

我想在 TMS320F280049上使用 IQmath 库。

在 C2000ware (v4.00.00.00)中,我找到了链接程序命令文件“28004x_IQMatH_Flash_lnk.cmd”和“28004x_IQMate_ram_lnk.cmd”。 在这些文件中定义了“IQmath”和“IQmathTables”部分,但我错过了“IQmathTablesram”部分。

为什么没有定义“IQmathTablesram”?

IQmath 文档未列出此控制器。

有人可以帮帮我吗?

请提前感谢您的参与。
1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jan,

    在 C2000ware 中,我们没有为 F28004x 提供 IQMath 库。 但您可以在其他设备的 cmd 文件中使用相同的配置。 如果您使用的是 IQexp,IQasin 和 IQacos 函数,则必须使用 IQMathTablesRam。 否则,您不需要包括它。 F28004x 确实支持 IQMath。

    如果您遇到任何困难,请告诉我

    山塔努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,尚塔努,

    感谢您的回答,但我不理解。

    在 C2000ware (v4.00.00.00)中,链接程序命令文件为“28004x_IQMatH_Flash_lnk.cmd”和“28004x_IQMate_ram_lnk.cmd”。
    路径为:“..\device_support\f28004x\common\cmd”。

    在这些文件中,我找到了“IQmath”和“IQmathTables”部分的定义。
    两个文件都缺少“IQmathTablesram”部分的定义。

    请告诉我闪存和 RAM 应用程序的“IQmathTablesram”必须输入的内容。

    此致,
    1月