Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
我对 sysconfig 工具有疑问。tms320f28388有4个 CLB,CLB1,2,3,4,但是
问题1. 是否可以处理多个 CLB?
问题2. 我不知道在哪里可以找到分配给每个 CLB 实例的 CLB。 我定义为 CLB1是否可以将其分配给 CLB4?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
我对 sysconfig 工具有疑问。tms320f28388有4个 CLB,CLB1,2,3,4,但是
问题1. 是否可以处理多个 CLB?
问题2. 我不知道在哪里可以找到分配给每个 CLB 实例的 CLB。 我定义为 CLB1是否可以将其分配给 CLB4?
您好,
TMS320F28388实际上有8个 CLB 磁贴,所有这些磁贴都可以使用 sysconfig 进行配置。 在 GUI 中,CLB 外围设备旁边应该有一个+(加号)按钮,允许您添加 CLB 实例,然后配置该 CLB 实例。 然后,在 CLB 配置选项卡中,您可以更改正在配置的 CLB 实例,并重新分配图块。 我附上了一个屏幕截图,大致显示了这些选项。

此致,
彼得
您好,
请参阅有关将 sysconfig 添加到 CCS 项目的常见问题解答帖子: (+)[FAQ]如何将 sysconfig 支持(Pinmux 和外设初始化)添加到现有驱动程序库项目? —C2000微处理器论坛—C2000 ︎ 微控制器—TI E2E 支持论坛
值得注意的是,必须在项目属性中指定设备,因为这告诉 sysconfig 可用的外围设备,因此会在“软件”选项卡中显示 sysconfig 的正确版本。
此致,
彼得
您好,
是否将其复制到 CCS 目录中? 您还在使用哪个版本的 CCS? 要将 sysconfig 文件安装到 CCS 中,请将整个“sysconfig_1.11.0”文件夹复制并粘贴到 CCS 文件夹中的 utils 文件夹中。 例如,使用最新版本的 CCSv11,可以在以下位置找到 utils 文件夹:
C:\ti\ccs1100\cs\utils
复制后,您可能需要重新启动 CCS,CCS 可能会执行某些更新,也可能不会执行某些更新。 您可能还需要配置项目以使用最新版本的 sysconfig。 进入项目属性>常规>产品。 单击添加,然后在下拉列表中选择 sysconfig。 现在选择要用于此项目的 sysconfig 版本,在本例中为1.11.0。 如果您遇到任何问题,请告诉我。
此致,
彼得