This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] sysconfig 工具

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1073444/sysconfig-tool

“线程:sysconfig”中讨论的其它部分

我对 sysconfig 工具有疑问。tms320f28388有4个 CLB,CLB1,2,3,4,但是
问题1. 是否可以处理多个 CLB?
问题2. 我不知道在哪里可以找到分配给每个 CLB 实例的 CLB。 我定义为 CLB1是否可以将其分配给 CLB4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TMS320F28388实际上有8个 CLB 磁贴,所有这些磁贴都可以使用 sysconfig 进行配置。 在 GUI 中,CLB 外围设备旁边应该有一个+(加号)按钮,允许您添加 CLB 实例,然后配置该 CLB 实例。 然后,在 CLB 配置选项卡中,您可以更改正在配置的 CLB 实例,并重新分配图块。 我附上了一个屏幕截图,大致显示了这些选项。

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我的 Sysyconfig 没有允许我添加 CLB 的按钮。 显示屏看起来像这样

    安装过程中是否缺少某些内容?
    我在所有版本的 Sysyconfig 中都看不到相同的“添加 CLB”按钮。

    请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道问题在哪里。 屏幕截图左侧有两个图标。 前一个对应于“软件”,是我发送的软件。 底部对应于“保留外围设备”,是 sysconfig 的过时版本。 确保使用“软件”选项卡执行所有外围设备配置,因为它是最新的,并提供了从配置生成的所有相关的 board.c 和 board.h 文件。

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答!

    我发现当我单独使用它时,如果我选择版本,它将正确显示。

    如何更改 CCSStudio 使用的版本? 目前,如果我使用 CCSStudio 创建**.syscfg,它将始终是过时的版本。

    问:如何确保 CCSStudio 中内置的 Sysyconfig 版本正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅有关将 sysconfig 添加到 CCS 项目的常见问题解答帖子: (+)[FAQ]如何将 sysconfig 支持(Pinmux 和外设初始化)添加到现有驱动程序库项目? —C2000微处理器论坛—C2000 ︎ 微控制器—TI E2E 支持论坛

    值得注意的是,必须在项目属性中指定设备,因为这告诉 sysconfig 可用的外围设备,因此会在“软件”选项卡中显示 sysconfig 的正确版本。

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,谢谢您的回答。
    我按照链接中的步骤操作,并显示以下内容。

    最新版本的 Sysyconfig 1.11.0_2225
    位置 C:\ti\sysconfig_1.11.0
    我已经在中安装了它,但 CCS 似乎无法识别此位置。 我不知道如何让 CCS 识别此问题,也不知道如何在 CCS 中更新 sysconfig。 请帮帮我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否将其复制到 CCS 目录中? 您还在使用哪个版本的 CCS? 要将 sysconfig 文件安装到 CCS 中,请将整个“sysconfig_1.11.0”文件夹复制并粘贴到 CCS 文件夹中的 utils 文件夹中。 例如,使用最新版本的 CCSv11,可以在以下位置找到 utils 文件夹:

    C:\ti\ccs1100\cs\utils

    复制后,您可能需要重新启动 CCS,CCS 可能会执行某些更新,也可能不会执行某些更新。 您可能还需要配置项目以使用最新版本的 sysconfig。 进入项目属性>常规>产品。 单击添加,然后在下拉列表中选择 sysconfig。 现在选择要用于此项目的 sysconfig 版本,在本例中为1.11.0。 如果您遇到任何问题,请告诉我。  

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,谢谢您的回答。
    工作正常。