This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:无法编译 FPUFastRTS 的示例

Guru**** 2531230 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1076074/tms320f28388d-examples-from-fpufastrts-could-not-be-compiled

部件号:TMS320F28388D
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

您好;

我的 CCS 版本是  

我安装了 C2000ware-4.00.00.00

我从 FPUFastRTS 下载了“sin F32”示例

但我无法编译它。 事实上,我从该文件夹下载的所有示例都有编译错误。  

我认为我的 CCS 和环境比示例更新。 但我无法让他们在当前 CCS 中工作。 请帮帮我。 谢谢。

以下是错误消息,其中包括无效的路径。

我的目标设备是 F28388D。

   

这是我下载示例的文件夹。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是 C2000ware v4.0中的一个错误,我们将在2022年3月的下一个发行版(v4.01)中更正该错误。 修复方法是转到项目属性->资源->链接的资源,将设备变量 F280013x 更改为 F2838x。 如果您有任何疑问,请告诉我。

    山塔努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!