This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027F:C2000 Piccolo 启动板评估套件

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1074620/launchxl-f28027f-c2000-piccolo-launchpad-evaluation-kit

部件号:LAUNHHXL-F28027F

您好 E2E,

我们的客户在使用启动程序进行测试时遇到以下错误。 请帮帮我。

德州仪器(TI) XDS100v2 USB 调试探头_0/C28xx (挂起-硬件断点)  
 位于 PWM_example.c:100 0x3F701C 的 main()  
 args_main(),位于 args_main.c:133 0x3F72C0  
 boot28.asm:264 0x3F719C 时的 C_int00() (_c_int00不包含帧信息)  

此致,
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛,

    您能检查他是否正在闪存中运行吗? 他们可以在 WaitBoot 模式下尝试吗?