请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNHHXL-F28027F 您好 E2E,
我们的客户在使用启动程序进行测试时遇到以下错误。 请帮帮我。
德州仪器(TI) XDS100v2 USB 调试探头_0/C28xx (挂起-硬件断点)
位于 PWM_example.c:100 0x3F701C 的 main()
args_main(),位于 args_main.c:133 0x3F72C0
boot28.asm:264 0x3F719C 时的 C_int00() (_c_int00不包含帧信息)
此致,
卡洛