尊敬的 TI 工程师:
我在 TMS320F28377中遇到了有关 bootloader 的问题。
我 想 将 闪存分为 两 个 包含 应用 程序和 引导加载 程序的扇区。 因此 ,我 想 定义 两 个 ram 扇区,以便 在 应用 程序模式 和 bootloader 模式下运行一些重要的逻辑。 但 定义 似乎 不 正确。 图 中显示 了 CCS 中的警告。
那么, 你会 给 我 一些 建议 吗?
期待 您的备注。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 工程师:
我在 TMS320F28377中遇到了有关 bootloader 的问题。
我 想 将 闪存分为 两 个 包含 应用 程序和 引导加载 程序的扇区。 因此 ,我 想 定义 两 个 ram 扇区,以便 在 应用 程序模式 和 bootloader 模式下运行一些重要的逻辑。 但 定义 似乎 不 正确。 图 中显示 了 CCS 中的警告。
那么, 你会 给 我 一些 建议 吗?
期待 您的备注。
您好,
我 在这里。
我 想 从 闪存启动。 启动电源时,GPIO72和 GPIO84都是高电平的。 在我 看来 ,当代码 启动时 ,它 必须 从 code_start 开始。
我 将 bootloader 和 应用 程序分为 不同 的 Flash 部分。 和 调试 在 上图中有警告 。 这 是 第一 个问题。
第二 个问题 是 为什么程序 运行 到 app_entry 而 不是 code_start。
在 ccs3.3中,28035的配置是相同的。 它可以像 我 想象的那样工作。 而28377 s 则使用 ccs8.2 进行开发。
那么, 你 有什么建议吗? 期待 您的备注。
关于警告-这可能是由于 FLASHN 内存不足。请尝试将附加内存组合到同一部分。
入口点是 CCS 中的配置,您可以尝试覆盖入口符号-将此线程称为如何执行 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/655910/compiler-tms320f28027-specify-program-entry-point-in-ccs
您好,
Baskaran, 谢谢 您的建议,
1.我 将 一个部门的 规模与 FLASHRAM 一样大 ,以 取代 FLASHN。 但 警告 仍然存在。
2. 根据修改*0xD00=0x0B5A, CCS 可以在模拟模式下从闪存启动程序。 这样,程序 将运行 到 BL_CheckCodeID 函数。 在此功能中, 应 包括闪存初始化。 但 当程序 进入 下图所示的行时, 它 会跳 到 错误 位置。
我 比较 了具有 相同代码的闪存初始化,这些代码分别在 main 和 BL_main 中初始化。 两者之间有一些区别。
那么 ,问题是什么?
期待 您的备注。 太棒了!