“线程: UNIFLASH, 测试”中讨论的其它部件
大家好,
我有一个定制板,在 同一 JTAG 链上安装了 TMS320F28335 +另外两个 ST32设备。 我已使用 Black Hawk USB200编程 Pod 通过 BhFlashburn 成功编程设备。 这是在 windows 7机器上进行的。 我在新的 Windows 10计算机上安装了完全相同的设置,在我的生命周期内无法让 PC 与编程 Pod 通信。 我遇到以下错误:
错误:意外名称''
进程已退出,代码为:1.
我可以看到安装了正确的驱动程序,编程 Pod 在设备管理器中的显示与在7台机器上的显示相同。 我联系了 Black Hawk,他们建议我试试 TI UniFlash,因为 Flashburn 不再受支持。 UniFlash 似乎是一款未完成的产品。 “新配置”下有一个选项可用于“指定自定义”主板数据文件。 但浏览按钮呈灰色显示,不允许用户选择文件。 即使在 CCS 中创建.CCXML 文件并指向该文件的主板数据文件,然后使用此文件在 UniFlash 中创建会话,我也会收到以下错误:
“您正在尝试启动 Code Composer Studio,但没有板载数据文件。 代码撰写器工作室需要板载数据文件才能正确运行。"
我很快就没有想法,希望能提供任何意见,
提前表示感谢,