请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F280049C 您好,
我们在 F280049C 处理器上开发了一个应用程序,并使用一些 GPIO 引脚转发一些调试信息。 但最终应用程序使用的是64针版本的此芯片,因此这些使用过的调试针脚在外部不可用。 但是,如果这些 IO 针脚仍在被程序使用并切换输出,或者我们必须在最终软件中删除这些输出针脚,这是不是问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们在 F280049C 处理器上开发了一个应用程序,并使用一些 GPIO 引脚转发一些调试信息。 但最终应用程序使用的是64针版本的此芯片,因此这些使用过的调试针脚在外部不可用。 但是,如果这些 IO 针脚仍在被程序使用并切换输出,或者我们必须在最终软件中删除这些输出针脚,这是不是问题?
1月
我认为这里几乎没有风险,因为 IO 信号不会被引至引脚,它只是封装内的一个浮动节点。 由于没有负载,仍然使用这些引脚的电流消耗将是最小的(小于已固定这些引脚的实施),任何噪音影响也应该是最小的。
您可以将 mux 选项保留为输入(这是默认值),写入到 PIN 的任何操作都不会生效,但只会使用一些 CPU 周期。
如果您希望获得最大的灵活性,请查看代码中的 PARTIIDL 寄存器,第8-10位给出了设备的引脚数,您可以确定地使用某些 GPIO。
以下是 TRM 第313页
最佳
马修