This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:驱动不可用的 GPIO 引脚

Guru**** 2380450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1079368/tms320f280049c-driving-unavailable-gpio-pins

部件号:TMS320F280049C

您好,

我们在 F280049C 处理器上开发了一个应用程序,并使用一些 GPIO 引脚转发一些调试信息。 但最终应用程序使用的是64针版本的此芯片,因此这些使用过的调试针脚在外部不可用。 但是,如果这些 IO 针脚仍在被程序使用并切换输出,或者我们必须在最终软件中删除这些输出针脚,这是不是问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月

    我认为这里几乎没有风险,因为 IO 信号不会被引至引脚,它只是封装内的一个浮动节点。  由于没有负载,仍然使用这些引脚的电流消耗将是最小的(小于已固定这些引脚的实施),任何噪音影响也应该是最小的。

    您可以将 mux 选项保留为输入(这是默认值),写入到 PIN 的任何操作都不会生效,但只会使用一些 CPU 周期。

    如果您希望获得最大的灵活性,请查看代码中的 PARTIIDL 寄存器,第8-10位给出了设备的引脚数,您可以确定地使用某些 GPIO。

    以下是 TRM 第313页

    最佳

    马修