This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054M:位置控制异常

Guru**** 2917190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1076494/tms320f28054m-position-control-exception

部件号:TMS320F28054M

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

1) 对于用于位置控制的28054,客户只有28069演示板,因此使用28069进行参数标识。 然后,使用 drv8301kit_revD>f2805xM>lab13b 例程并将其更改为自制板(完成更改后,参数标识不能正常工作,惯性标识程序工作正常。 如果在执行位置控制时让电阻器重新校准,则检测到的电阻值异常。 ),使用磁性编码器,电动机在无负载的情况下运行正常,负载较大时会出现轻微抖动(电动机在负载较大时性能足够,并通过其他主板测试)。

在通过20 Hz 的传输和接收数据频率调整当前环路的给定和后续基本重合时,上部计算机在调整带宽方面没有显著差异。

2)在 感应位置控制下,剂量 EST_RUN (EST_HANDLE HANDLE,const Math_vec2 *pIab_PU,const Math_vec2 *pVab_PU,const _IQ DCBus_PU,const _IQ 是否 需要执行 speed_ref_PU)?

3) 在电机运行期间,磁链的观测值和28069demo 板所识别的磁链的值也有很大差异。

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行 lab02b 以识别使用板上的电机参数,并使用识别的电机参数运行 lab05c 以识别无传感器 InstaSPIN-MOTION 的惯性。 然后运行 lab12a,用感应 的 InstaSPIN-MOTION 再次识别惯性。 有三个步骤可以验证硬件和位置传感器,请勿再去下一个实验。

    [引用 userid="496057" url="~ë/support/nec-intraners-group/c2f/c2000-微控制器-forum/1076494/tms320f28054m-position -control-exception]2)在 感应位置控件下,剂量 EST_run (EST_handle handle,const Math_vec2 *pip_cpu_trab_vcpu?) ,需要执行该命令吗?

    仍需要调用此函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您在这里的帮助!

    1) 标签02b 现在无法识别电动机参数。 由 RS 相位识别的电阻值接近0,电动机在运行时完全停止工作,以检测助熔剂相,以及尝试修改的 RL 频率,电流大小等参数,但 识别仍然失败。  Lab05c 可以正常工作。

    2) 使用28069demo 板识别的参数,向 lab13b 电机写入数据,任何负载都无法正常运行,并且负载可能抖动。 电流位置控制频率调整为5kHz,当 lab05c 确定的惯性和摩擦放大5倍时,电动机的板载抖动会小得多。

    3) 使用 lab13b 程序并启用电阻重新校准,识别的电阻值与 lab02b 识别的电阻值相似。

    4) 如果无法运行 lab02b 表明硬件异常,为什么 lab13b 程序可以在客户一侧控制电机?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果无法使用 lab02b 正确识别电机参数,则硬件在电流或电压感测电路上会出现一些问题。 该电动机可能与 lab05c 和 lab13b 一起使用,但运行效果不佳,这就是为什么运行性能与 TI EVM 套件上的性能不同的原因。 确保先验证硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢,两相电压样本被反转,并已修正。  

    此致,

    樱桃