This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:连接到目标时出错(错误-2131 @ 0x0)

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1077808/tms320f28388d-error-connecting-to-the-target-error--2131-0x0

部件号:TMS320F28388D
“线程:测试”中讨论的其它部件,

我无法使用 TI XDS100v2 USB 调试探头连接到28388D controlCARD。  以下是 CCS (10.1.1.1)的连接错误消息和测试连接消息。  以下是28388D controlCARD 上的 DIP 开关设置。  其他28388D controlCARD 在本计算机/安装 CCS 时工作正常。  感谢您在故障排除方面的帮助。

  • 连接错误消息
  • 测试连接消息
    • [开始:德州仪器(TI) XDS100v2 USB 调试探头_0]

      执行命令:

      %cs_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile %-RV -o -F inform,logfile=yes -S pathlength -S integrity

      [结果]


      --- [打印主板配置路径名]-------------

      C:\Users\E0574712\AppData\Local\TEXASI~1
      CCs\ccs1011\0\0\BrdDA\testBoard.dat

      --- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

      该实用程序已选择100或510类产品。
      该实用程序将加载适配器“jioserdesusb.dll”。
      图书馆的建造日期是“2020年7月”。
      库构建时间为“21:10:18”。
      库软件包版本为“9.2.0.00002”。
      库组件版本为'35.35.0.0'。
      控制器不使用可编程 FPGA。
      控制器的版本号为“4”(0x00000004)。
      控制器的插入长度为“0”(0x00000000)。
      此实用程序将尝试重置控制器。
      此实用程序已成功重置控制器。

      --- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

      将通过切换 JTAG TRST 信号来重置扫描路径。
      控制器是带 USB 接口的 FTDI FT2232。
      从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
      该软件配置为使用 FTDI FT2232功能。
      控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
      控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
      控制器无法控制输出引脚上的正时。
      控制器无法控制输入引脚上的正时。
      扫描路径链路延迟已设置为“0”(0x0000)。

      --- [从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]-----------

      没有用于编程 JTAG TCLK 频率的硬件。

      --- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的来源和频率]-----

      没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

      --- [在 JTAG IR 和 DR 上执行标准路径长度测试]-----------

      此路径长度测试使用64个32位字的块。

      JTAG IR 指令路径长度测试失败。
      JTAG IR 指令扫描路径卡在一个位置。

      JTAG DR 旁路路径长度测试失败。
      JTAG DR 旁路扫描路径卡在一个位置。

      --- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试]-----------------

      此测试将使用64个32位字的块。
      此测试将仅应用一次。

      使用0xFFFFFFFF 进行测试。
      扫描测试:1,跳过:0,失败:0
      使用0x00000000执行测试。
      测试2 Word 0:扫描出0x00000000并以0xFFFFFFFF 格式扫描。
      测试2 Word 1:扫描出0x00000000并以0xFFFFFFFF 格式扫描。
      测试2 Word 2:扫描出0x00000000并以0xFFFFFFFF 格式扫描。
      测试2 Word 3:扫描出0x00000000并以0xFFFFFFFF 格式扫描。
      测试2 Word 4:扫描出0x00000000并以0xFFFFFFFF 格式扫描。
      测试2 Word 5:扫描出0x00000000并以0xFFFFFFFF 格式扫描。
      测试2 Word 6:扫描出0x00000000并以0xFFFFFFFF 格式扫描。
      测试2 Word 7:扫描出0x00000000并以0xFFFFFFFF 格式扫描。
      已提供前8个错误的详细信息。
      该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
      扫描测试:2,跳过:0,失败:1
      使用0xFE03E0E2执行测试。
      扫描测试:3,跳过:0,失败:2
      使用0x01FC1F1D 执行测试。
      扫描测试:4,跳过:0,失败:3
      使用0x5533CCAA 执行测试。
      扫描测试:5,跳过:0,失败:4
      使用0xAACC3355执行测试。
      扫描测试:6,跳过:0,失败:5
      其中一些值已损坏- 83.3%。

      JTAG IR 完整性扫描测试失败。

      --- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----------------

      此测试将使用64个32位字的块。
      此测试将仅应用一次。

      使用0xFFFFFFFF 进行测试。
      扫描测试:1,跳过:0,失败:0
      使用0x00000000执行测试。
      测试2 Word 0:扫描出0x00000000并以0xFFFFFFFF 格式扫描。
      测试2 Word 1:扫描出0x00000000并以0xFFFFFFFF 格式扫描。
      测试2 Word 2:扫描出0x00000000并以0xFFFFFFFF 格式扫描。
      测试2 Word 3:扫描出0x00000000并以0xFFFFFFFF 格式扫描。
      测试2 Word 4:扫描出0x00000000并以0xFFFFFFFF 格式扫描。
      测试2 Word 5:扫描出0x00000000并以0xFFFFFFFF 格式扫描。
      测试2 Word 6:扫描出0x00000000并以0xFFFFFFFF 格式扫描。
      测试2 Word 7:扫描出0x00000000并以0xFFFFFFFF 格式扫描。
      已提供前8个错误的详细信息。
      该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
      扫描测试:2,跳过:0,失败:1
      使用0xFE03E0E2执行测试。
      扫描测试:3,跳过:0,失败:2
      使用0x01FC1F1D 执行测试。
      扫描测试:4,跳过:0,失败:3
      使用0x5533CCAA 执行测试。
      扫描测试:5,跳过:0,失败:4
      使用0xAACC3355执行测试。
      扫描测试:6,跳过:0,失败:5
      其中一些值已损坏- 83.3%。

      JTAG DR Integrity 扫描测试失败。

      [结束:德州仪器(TI) XDS100v2 USB 调试探头_0]

  • DIP 开关设置(如  TMS320F28388D controlCARD 信息指南-第5页中所指示)

此致,
肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean,

    您在 controlCARD 用户指南中设置了以下哪些选项?