This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:C28xx:连接到目标时出错:(错误716 @ 0x0)

Guru**** 2538910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1076673/tms320f28027-c28xx-error-connecting-to-the-target-error--716-0x0

部件号:TMS320F28027
“线程:测试XDS100”中讨论的其它部件

我正在使用 TMS320-XDS100-V3 (Olimex),但我无法对 MCU 进行编程。

当我进行编程时,会显示以下错误信息:

 C28xx:连接到目标时出错:(错误-717 @ 0x0)无法找到所需的动态库 jscserdesv3。 库不在搜索路径上。 (仿真包9.6.0.00172)

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否可以转到目标配置,运行“测试连接”并发送完整日志? 确保在目标配置文件中使用了正确的仿真器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,桑托斯,

    您在这里:

    [开始:德州仪器(TI) XDS100v3 USB 调试探头_0]

    执行命令:

    %cs_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile %-RV -o -F inform,logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    --- [打印主板配置路径名]-------------

    C:\Users\Rober\AppData\Local\TEXASI~1\CCs\
    ccs1110\0\BrdDA\testBoard.dat

    --- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    该实用程序已选择100或510类产品。
    该实用程序将加载适配器“jioserdesusbv3.dll”。

    软打开控制器时出错。

    --- [发生错误,此实用程序已中止]-----------------

    此错误由 TI 的 USIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-717'(0xfffd33)。
    标题为'S_ERR_LIB_LOAD_SERDESV3_DRV'。

    解释如下:
    无法找到所需的动态库 jscserdesv3。
    库不在搜索路径上。

    [结束:德州仪器(TI) XDS100v3 USB 调试探头_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此文件位于文件夹中:“c:\ti\ccs1110\cs\cs_base_common\uscif”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以在 Windows 设备管理器中检查仿真器的枚举是否正确?

    这是新的仿真器,还是它以前工作过,但开始出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个新的仿真器。 这是我第一次使用 CCS 和探针。

    在设备管理器上,FTDI 驱动程序正常:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伯托

    我自己没有使用过这种仿真器,所以我没有经验。  

    TI XDS100通道 A/B 有两个条目吗? 如果没有,请尝试拔下电源插头并重新在主板上插上电源。 Windows 是否在系统托盘中显示任何消息? 在“设备管理器”中,其中一个条目的图标上是否有黄色惊叹号? 如果是,请尝试重新安装驱动程序。

    您可以尝试运行 xds100serial 实用程序来检查 VID 和 PID 是否已正确编程。

    C:/ti/Ccs1100/CC/CSP_base/common/uscif/xds100串行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我有两个通道 A/B 条目,两个条目都正常, 其图标上没有黄色感叹号。

    我重新安装驱动程序并运行 xds100serial,请参阅以下内容:

    FTDI 正常,VID/PID 和串行。

    现在  运行“测试连接”时出现其它消息错误:

    问题是我检查了所有可能的原因,一切都好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真有意思。 我们已经检查了所有事项:

    1)您已在 EEPROM 中检查了 xds100Serial 的有效 VID/PID。 您发送的图片对我来说很好。

    2) FTDI 驱动程序,您刚刚重新安装,因此它必须是好的。 Windows 设备管理器也是正确的,没有报告错误,对吗?

    3)您尝试 了不同的 USB 电缆吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 电缆正常!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伯托

    我正在与当地的专家进行咨询。 明天我会回到你那里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="513012" url="~/support/icros/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1076673/tms320f28027-c28xx-error-connect-to-the -target-error--716-0x0/3986534#3986534"]

    我重新安装驱动程序并运行 xds100serial,请参阅以下内容:

    FTDI 正常,VID/PID 和串行。

    [/引用]

    这对我来说是不对的。

    它应该看起来更像以下内容:

    在“设备管理器”中,它应该如下所示:

    我怀疑 FTDI 设备上的 VID/PID 配置错误。 我认为 PID 应该是 A6D1,类似于以下帖子中提到的内容:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/406583/olimex-xds100-v3-unable-to-install-drivers/1452848#1452848

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有进行编程,下面是我的配置的更新:

    FTDI VID/PID

    设备管理器:

    现在,我们将收到以下消息:

    此错误由 TI 的 USIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-182'(0xffff4a)。
    标题为'S_ERR_CTL_CBL_Break _Near '。

    解释如下:
    控制器检测到电缆断线,该断线距离自身很近。
    用户必须将电缆/ POD 连接到控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这看起来更好。

    [引用 userid="513012" url="~/support/icros/c2000微控制器-group/c2000 /f/c2000微控制器-forume/1076673/tms320f28027-c28xx-error-connecting-to-the -target-error---716-0x0/3987774#3987774"]

    值为'-182'(0xffff4a)。
    标题为'S_ERR_CTL_CBL_Break _Near '。

    解释如下:
    控制器检测到电缆断线,该断线距离自身很近。
    用户必须将电缆/ POD 连接到控制器。

    [/引用]

    以下链接记录了此错误:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#cable-break

    基本上,检查带状电缆插入 XDS100v3 PCB 的连接。 调试器正在检测到连接不良。 同时确保为 XDS100v3正确配置了 CCXML