请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMDSHVMTRINSPIN “线程:C2000WARE”中讨论的其它部件
您好,团队, 
今天的问候, 
我们正在使用 c2000ware instapin 源库来运行电机,每个源文件都用于特定用途,如用于 电流反馈的开环测试“is04”,用于电机标识的“is05”,用于速度控制的“is07”, 但现在我们需要在一个源文件中实施所有实验,这样做是否可行?如果可能,请向我们提供建议。 
谢谢和问候 
拉杰斯瓦里