This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:电动机开路测试,电动机识别,一个主控的速度控制代码

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1076810/tmdshvmtrinspin-motor-open-loop-testing-motor-identification-speed-controlling-codes-in-one-main

部件号:TMDSHVMTRINSPIN
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

您好,团队,

今天的问候,

我们正在使用 c2000ware instapin 源库来运行电机,每个源文件都用于特定用途,如用于 电流反馈的开环测试“is04”,用于电机标识的“is05”,用于速度控制的“is07”, 但现在我们需要在一个源文件中实施所有实验,这样做是否可行?如果可能,请向我们提供建议。

谢谢和问候

拉杰斯瓦里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用#IF 语句组合所有实验,并仅编译选定的实验。 此外,还可以将挂钩添加到超级集文件中,“速度控制”包含所有块,并在运行期间根据需要启用这些块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复,我们只能使用 IF 条件将开放循环(is03)与 is07合并,但它在 lab05 ((马达标识)中不起作用。