我正在尝试将代码从 Simulink 嵌入式编码器支持软件包 C2000导出到 F28335微处理器。 我使用外部模式,以便实时查看信号。 模型生成并编译,但我收到错误“无法连接到 XCP 从属设备:XCP 主中继器内部错误:占线(0)或255的无超时(2)”。
为什么会出现这种情况?我如何解决?
请注意,这不是构建错误。 如果我在 Simulink 中使用“生成”,模型就可以编译。 但是,如果我尝试使用串行 XCP 进行“监视和调谐”,则我会出现上述错误
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试将代码从 Simulink 嵌入式编码器支持软件包 C2000导出到 F28335微处理器。 我使用外部模式,以便实时查看信号。 模型生成并编译,但我收到错误“无法连接到 XCP 从属设备:XCP 主中继器内部错误:占线(0)或255的无超时(2)”。
为什么会出现这种情况?我如何解决?
请注意,这不是构建错误。 如果我在 Simulink 中使用“生成”,模型就可以编译。 但是,如果我尝试使用串行 XCP 进行“监视和调谐”,则我会出现上述错误
皮塔姆巴
您是否在外部模式的配置参数中配置了正确的 COMM 端口?
您是否检查过您是否正在运行使用相同 COMM 端口的 Putty 等其他应用程序?
您也可以尝试提高串行通信的波特率。
如果问题未能解决,最好联系我们的支持渠道,因为我们需要查看您的型号以更好地了解问题。 当我们收到支持请求时,我们的内部流程使我们能够让合适的人员参与解决此问题,我们将立即与您联系,以更详细的方式了解案例。
请联系我们:
www.mathworks.com/support.html
此致,
拉姆·阿拉|马蒂 Works