This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335外部模式错误:无法连接到 XCP 从属设备:XCP 主中继器内部错误:255的忙(0)或无超时(2)

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1081991/tms320f28335-tms320f28335-external-mode-error-could-not-connect-to-xcp-slave-xcp-master-internal-error-busy-0-or-no-timeout-2-for-255

部件号:TMS320F28335

我正在尝试将代码从 Simulink 嵌入式编码器支持软件包 C2000导出到 F28335微处理器。 我使用外部模式,以便实时查看信号。 模型生成并编译,但我收到错误“无法连接到 XCP 从属设备:XCP 主中继器内部错误:占线(0)或255的无超时(2)”。

 为什么会出现这种情况?我如何解决?

请注意,这不是构建错误。 如果我在 Simulink 中使用“生成”,模型就可以编译。 但是,如果我尝试使用串行 XCP 进行“监视和调谐”,则我会出现上述错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮塔姆巴

    我将就上述问题与 MW 团队进行沟通,这似乎是基于 Simulink 的问题,因此我们需要让他们参与进来。

    最佳

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢马修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮塔姆巴

    您是否在外部模式的配置参数中配置了正确的 COMM 端口?
    您是否检查过您是否正在运行使用相同 COMM 端口的 Putty 等其他应用程序?
    您也可以尝试提高串行通信的波特率。  

    如果问题未能解决,最好联系我们的支持渠道,因为我们需要查看您的型号以更好地了解问题。 当我们收到支持请求时,我们的内部流程使我们能够让合适的人员参与解决此问题,我们将立即与您联系,以更详细的方式了解案例。

    请联系我们:
    www.mathworks.com/support.html

    此致,
    拉姆·阿拉|马蒂 Works