This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:(F28388D)内部错误:PRSC 模块检测到未知故障。 (仿真包9.6.0.00172)

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1081720/tms320f28388d-f28388d-internal-error-prsc-module-detected-an-unknown-failure-emulation-package-9-6-0-00172

部件号:TMS320F28388D
“线程”中讨论的其它部件: TMS320F28377D

您好,

我正在使用 XDS560V2 STM 设备调试 TMS320F28388D,TMS320F28377D 芯片。

对于 TMS320F28377D,在所有情况下都不存在连接和调试问题。 但是,在 TMS320F28388D 的情况下,最新 CCS 版本(仿真包版本)中会出现错误-6001。

连接到目标时出错:
(错误-6001)内部错误:PRSC 模块检测到未知故障。 (仿真包9.6.0.00172)


[案例1/PC 操作系统:Windows 11]
CCS 版本:11.1.0.00011
仿真软件包版本:9.6.0.00172
调试探头:XDS560V2 STM (SpectrumDigital)
TMS320F28377D:连接和调试没有问题。
TMS320F28388D出现错误-6001 /无法连接。

[案例2 / PC 操作系统:Windows 11]
CCS 版本:10.3.0.00007
仿真包版本:9.3.0.00042
调试探头:XDS560V2 STM (SpectrumDigital)
TMS320F28377D:连接和调试没有问题。
TMS320F28388D:连接和调试没有问题。

可能是最新仿真包中的 XDS560V2和 TMS320F28388D 芯片之间的连接有问题。

请检查此问题是否有解决方案。

(附加报告)
使用 XDS200调试探头,在病例1环境中调试 TMS320F28388D 没有问题。 似乎上述问题仅发生在 XDS560V2调试探测器上。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的职位被重新分配给仿真专家,以获得进一步帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我能够报告 Spectrum Digital 和 Blackhawk XDS560v2调试探测器的问题。 最新的 CCS 版本(11.1)会出现这种情况。 较旧版本的 CCS 工作正常。 我能够使用 CCS 11.0和 CCS 10.4成功连接。

    我为此提出了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10759

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:此问题是一个已知问题,已针对即将发布的 CCS 11.2.0版(计划在本月末发布)进行了修复。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。