“线程”中讨论的其它部件: TMS320F28377D
您好,
我正在使用 XDS560V2 STM 设备调试 TMS320F28388D,TMS320F28377D 芯片。
对于 TMS320F28377D,在所有情况下都不存在连接和调试问题。 但是,在 TMS320F28388D 的情况下,最新 CCS 版本(仿真包版本)中会出现错误-6001。
连接到目标时出错:
(错误-6001)内部错误:PRSC 模块检测到未知故障。 (仿真包9.6.0.00172)
[案例1/PC 操作系统:Windows 11]
CCS 版本:11.1.0.00011
仿真软件包版本:9.6.0.00172
调试探头:XDS560V2 STM (SpectrumDigital)
TMS320F28377D:连接和调试没有问题。
TMS320F28388D:出现错误-6001 /无法连接。
[案例2 / PC 操作系统:Windows 11]
CCS 版本:10.3.0.00007
仿真包版本:9.3.0.00042
调试探头:XDS560V2 STM (SpectrumDigital)
TMS320F28377D:连接和调试没有问题。
TMS320F28388D:连接和调试没有问题。
可能是最新仿真包中的 XDS560V2和 TMS320F28388D 芯片之间的连接有问题。
请检查此问题是否有解决方案。
(附加报告)
使用 XDS200调试探头,在病例1环境中调试 TMS320F28388D 没有问题。 似乎上述问题仅发生在 XDS560V2调试探测器上。
谢谢你。