This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:当使用 TwinCAT 作为主同步模式和直流同步模式时,直流会对抖动 gt (&gt)造成影响;500 us

Guru**** 2529570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1081980/tms320f28379s-when-twincat-is-use-as-the-master-and-dc-synchronous-mode-is-used-dc-diags-jitter-500-us

部件号:TMS320F28379S

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

问题: 打开 TwinCAT 作为主设备以与现有从属设备进行简单通信,几小时或几天后,TwinCAT 收到错误代码:0x1a,从从属设备收到同步错误。 通过修改 TwinCAT 主机的周期(1~10ms),观察到的周期越短,从工作站报告错误的可能性就越大。

他们怀疑这与网络抖动太大有关,导致 DC 分布式时钟同步丢失,然后使用 TwinCAT dc 诊断功能。

步骤:

 1.按下“重新加载”时,TwinCAT 的直流诊断功能显示抖动仍然相对较小:

2. 几秒钟后,抖动都大于500us:

结果:重新启动网络后,抖动在几秒钟内就会降低。 时间越长,抖动越高(使用实时 NIC)

您能帮您诊断原因吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我是否可以知道有任何更新?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    其他信息如下:

    无复杂任务,只有一个 TwinCAT 默认 I/O 空闲任务:

    数据帧的定时波形看起来非常奇怪:(波形最右侧的剂量表示帧从电台到达的时间?)

    Beckhoff 文档中显示了以下波形:

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃,

    我们已经指派了 EtherCAT 专家,请明天就回复。

    谢谢,此致,

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Santosh,

    谢谢,客户已解决此问题,我们可以在此结束。 感谢你的帮助!

    此致,

    樱桃