“线程: 测试, UNIFLASH”中讨论的其它部件
您好,
是否还有其它任何情况下闪存擦除或程序会单独发生?
此目标的其他用户是否报告了相同的闪存损坏问题?
如果您希望我分享任何其他信息,请告诉我。
从我们的角度看,这是非常重要的,我们需要了解根本原因并加以解决。
我将感谢在这一问题上的任何帮助。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
是否还有其它任何情况下闪存擦除或程序会单独发生?
此目标的其他用户是否报告了相同的闪存损坏问题?
如果您希望我分享任何其他信息,请告诉我。
从我们的角度看,这是非常重要的,我们需要了解根本原因并加以解决。
我将感谢在这一问题上的任何帮助。
谢谢你。
萨米,
请尽可能准确地回答以下问题:
你好,Haresh,
感谢你的回复。
请在下面找到我的答案:
1.故障出现需要多长时间?
我没有确切的信息,但故障发生在现场。
产品在我们的工厂进行测试=>产品已发运给我们的客户=>我们的客户将其安装在最终系统中并进行测试=>产品将进入发生故障的现场。
我们可以观察到,这种情况不会很快出现。
故障的确切性质是什么?
DSP 的闪存损坏,某些扇区[B 至 H]包含0xFF,而其他扇区包含0x00,除非扇区 A 只有一个主板显示损坏的数据(某些字节包含错误的值)。
3.在发生故障的设备上,您是否能够将其连接到 CCS 以检查闪存内容?
我使用的是 UniFlash,没有任何问题
4.如果是,您是否能够确定闪存损坏的程度? 例如,您是否看到几个位翻转,或者几个字或几个扇区?
| 州 | 起始地址 | 结束地址 | DSP 的闪存状态 |
| H 区 | 30万 | 307型 FFF | 不相同,为空(0xFF) |
| 部门 G | 308000 | 30个 FFFF | 不相同,为空(0xFF) |
| F 区 | 310000 | 317FFF | 相同(空 (0xFF)) |
| E 区 | 318000 | 31个 FFFF | 相同,但最后128个空字节(0x00)除外 |
| D 区 | 320000 | 327FFF | 不相同,空数据(0x00) |
| C 区 | 328000 | 32个 FFFF | 不相同,空数据(0x00) |
| B 区 | 330000 | 337FFF | 相同(空(0xFF)) |
| A 区 | 338000 | 33个 FFFF | 相同,包含数据 |
5.您是否能够对设备进行重新编程?
是的
6.您使用什么方法对设备进行编程?
UniFlash
7.您能否在断电期间提供以下信号的范围捕获:VDDIO,VDD,-XRS
我需要记录这些信息,我将在发布这篇文章后回复。
谢谢你
你好,Haresh,
请在下面找到我的答案:
我对 F28335闪存有一些疑问:
谢谢你
好的。 但是,如果您只使用一台设备进行了这项实验,我们就不应该过分依赖这些数据。
自2016-2017年以来,[引用 userid="514802" url="~ë/support/icros/C2000 -微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1081863/TMS320F28335-TMS320F28335-flash-memory-corruption/4005828#4005828"]。[/引用]好的,这确实提供了一定程度的信心。 不管怎样,我想看看断电波形。 到目前为止,您在产品生命周期(即2016年)内发货了多少块主板,以及您看到了多少次故障。 请随意与我私下分享这些数据。 您可以通过向我提出友谊请求来实现这一点。 只需将光标悬停在我的姓名上即可查看选项。
[引用 userid="514802" url="~/support/icros/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1081863/TMS320F28335-TMS320F28335-flash-memory-corruption/4005828#4005828"] F28335闪存技术是否正确?我需要与 Flash 专家核实这一点。 可能,保密协议可能有必要披露此类信息(如果有)。
[引用 userid="514802" url="~/support/icros/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1081863/TMS320F28335-TMS320F28335-flash-memory-corruption/4005828#4005828"]此闪存的估计使用寿命是多少?15年,适用于 www.ti.com/lit/SPRS439第95页所示的条件。
[引用 userid="514802" url="~ë/support/temperaturs/c2000-icroms-group/c2f/c2000微控制器-forume/1081863/TMS320F28335-TMS320F28335-flash-memory-corruption/4005828#4005828"]可确保在不损坏的情况下保存闪存数据的绝对最大存储温度是多少?数据表中显示的150'C 是绝对最高温度。 125°C 应该可以。